e-AIのフォーラム開設

管理人のAyrです。

お待たせしました。

ルネサスサイトのe-AIツール
https://www.renesas.com/ja-jp/solutions/key-technology/e-ai/tool.html
 の公開を機に、e-AIのフォーラムも開設しました。

e-AIツールの活用方法、課題解決のアイデアなどユーザの皆様と意見交換させて頂き、

e-AIのフォーラムを盛り上げていきたいと考えています。

みなさまの投稿をお待ちしております。

Parents
  • dartsman さん。

    ありがとうございます。
    お言葉に甘えさせていただき、
    件名「e-AIトランスレータV1.0.0でcaffe_windowsにある学習済みモデルをトランスレートするとエラーが発生する件」にて
    開発環境・開発ツールの技術に関するお問合せにlogファイルを送付させて頂きました。

    恐れ入りますがよろしくお願い致します。
  • かずさん、コンタクトセンタへのご連絡ありがとうございます。
    スタッフのdartsmanです。

    早速いただいたログを確認しました。

    恐らく、もともとPythonの3.5をインストールされていて、3.5に対しては
    Python Packageをインストールされていたのだと思いますが、
    今回、Pythonの3.5.3にアップデートされたので、Pythonの3.5.3に
    対しても、Python Packageのインストールを改めて行っていただくことで
    解決する可能性があると思いました。

    ということで、以下の手順にてPython3.5.3に対してPython Packageのインストールを
    改めて実施お願いします。
    [インストール手順]
    e-AIトランスレータのマニュアル(資料番号:R20UT4135JJ0100)の
    「2.4. Python Packageのインストール」

    お手数をおかけしますが、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Reply
  • かずさん、コンタクトセンタへのご連絡ありがとうございます。
    スタッフのdartsmanです。

    早速いただいたログを確認しました。

    恐らく、もともとPythonの3.5をインストールされていて、3.5に対しては
    Python Packageをインストールされていたのだと思いますが、
    今回、Pythonの3.5.3にアップデートされたので、Pythonの3.5.3に
    対しても、Python Packageのインストールを改めて行っていただくことで
    解決する可能性があると思いました。

    ということで、以下の手順にてPython3.5.3に対してPython Packageのインストールを
    改めて実施お願いします。
    [インストール手順]
    e-AIトランスレータのマニュアル(資料番号:R20UT4135JJ0100)の
    「2.4. Python Packageのインストール」

    お手数をおかけしますが、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Children
No Data