tensorflowで組んだ学習モデルをWebコンパイラのe-AIトランスレータにアップロードし、トランスレートすると、エラーになります。
[エラーの内容]
Translation Fail[2019-12-12 14:48:28,858 ERROR network_decoder_tensorflow.py:75 - generate_network() ] Traceback (most recent call last):[2019-12-12 14:48:28,858 ERROR network_decoder_tensorflow.py:76 - generate_network() ] Please check the contents of the input model folder. Make sure to have all the required files.
e-AImodelのファイルに手動でアップロードを試みたところ
・checkpoint
・XXX.index
・XXX.meta
の3つのファイルはアップロードできたのですが、
・XXX.data-00000-of-00001
だけはCompletedと表示されたにもかかわらず、アップロードできませんでした。
どうしてアップロードがうまくいかないのかわかりません。
どうすればトランスレートできるのか教えてもらいたいです。
[追記]
ファイルサイズが大きくアップロードできなかったため、ギガファイル便にアップロードさせていただきました。
ダウンロードURLは以下の通りとなっています。
https://4.gigafile.nu/1221-0abde5bfa7e4b6ae05b4aaf7abec9535