【e-AIトランスレータ】トランスレートできない

tensorflowで組んだ学習モデルをWebコンパイラのe-AIトランスレータにアップロードし、トランスレートすると、エラーになります。

[エラーの内容]

Translation Fail

[2019-12-12 14:48:28,858 ERROR network_decoder_tensorflow.py:75 - generate_network() ] Traceback (most recent call last):
[2019-12-12 14:48:28,858 ERROR network_decoder_tensorflow.py:76 - generate_network() ] Please check the contents of the input model folder. Make sure to have all the required files.

 

e-AImodelのファイルに手動でアップロードを試みたところ

・checkpoint

・XXX.index

・XXX.meta

の3つのファイルはアップロードできたのですが、

・XXX.data-00000-of-00001

だけはCompletedと表示されたにもかかわらず、アップロードできませんでした。

 

どうしてアップロードがうまくいかないのかわかりません。

どうすればトランスレートできるのか教えてもらいたいです。

 

[追記]

ファイルサイズが大きくアップロードできなかったため、ギガファイル便にアップロードさせていただきました。

ダウンロードURLは以下の通りとなっています。

https://4.gigafile.nu/1221-0abde5bfa7e4b6ae05b4aaf7abec9535

Parents
  • Webコンパイラでアップロードできない件は、サイズ上限が16MBだったのを128MBにして解消しました。ただ、dartsmanさんがご指摘の件は別問題となりますので、ご検討ください。
Reply
  • Webコンパイラでアップロードできない件は、サイズ上限が16MBだったのを128MBにして解消しました。ただ、dartsmanさんがご指摘の件は別問題となりますので、ご検討ください。
Children
  • 岡宮さん、アップロードサイズの変換ありがとうございました。
    おかげで、アップロードできないという問題を解消することができました。
    しかし、dartsmanさんの指摘通り、変換はできなかったので、修正して挑戦しようと思います。