e-AIで作成したファイルをビルドすると、エラーになる(E0562300:Duplicate symbol "_add_0_pad" in ".\src\Translator\dnn_compute.obj")

RX72Tを用いてe-AIで作成したCNN処理を行いたいです。

「e-AIトランスレータ V1.4.0 ユーザーズマニュアル」に沿って作業を行っております。

マニュアルのP30に記載の通りe-AIで作成されたファイルをインクルードすると、e-AI出力のファイル内で宣言されたシンボルに対してシンボル重複のエラーが出ます

(E0562300:Duplicate symbol "_add_0_pad" in ".\src\Translator\dnn_compute.obj")

 

どこで重複がおきているか調べようとしたのですが、e-AI出力のファイルでは1か所でしか宣言されておらず、当然私が記述した部分のプログラムでも宣言はしておりません。

念のため上記の1か所で宣言されている部分の名称を変更しましたが、変更後の名称で同じエラーが発生します。

恐らくe-AI出力ファイル内での参照関係によって重複宣言が行われていると推察しているのですが、本現象の解決方法をご教授いただけないでしょうか。

 

回答に際して情報等不足ございましたらご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

 

【環境】

・windows10

・e2studio

・GCC for Renesas RX ツールチェーン

・Renesas Sterter Kit for RX72T

【該当ファイル】

//File Name    :dnn_compute.c

#include "layer_shapes.h"
#include "layer_graph.h"
#include "weights.h"

TPrecision* dnn_compute(TPrecision* Reshape_0)
{
convolution(Reshape_0,add_0_pad,add_0_weights,add_0_biases,add_0,layer_shapes.add_0_shape);
relu(add_0,layer_shapes.add_0_activ_shape);

pooling(add_0,MaxPool_0_pad,MaxPool_0,layer_shapes.MaxPool_0_shape);
convolution(MaxPool_0,add_1_0_pad,add_1_0_weights,add_1_0_biases,add_1_0,layer_shapes.add_1_0_shape);
relu(add_1_0,layer_shapes.add_1_0_activ_shape);
pooling(add_1_0,Reshape_1_0_pad,Reshape_1_0,layer_shapes.Reshape_1_0_shape);

innerproduct(Reshape_1_0,add_2_0_weights,add_2_0_biases,add_2_0,layer_shapes.add_2_0_shape);
relu(add_2_0,layer_shapes.add_2_0_activ_shape);

innerproduct(add_2_0,MatMul_1_0_weights,MatMul_1_0_biases,MatMul_1_0,layer_shapes.MatMul_1_0_shape);
return(MatMul_1_0);
}

 

//File Name    : layer_shapes.h

#include "Typedef.h"
#ifndef LAYER_SHAPES_H_
#define LAYER_SHAPES_H_

TPrecision* dnn_compute(TPrecision*);

 

//↓これらのシンボルについて全て重複定義のエラーが出ます

TPrecision add_0_pad[680];
TPrecision add_0_m[960];
TPrecision MaxPool_0_pad_m[1920];
TPrecision MaxPool_0_m[480];
TPrecision add_1_0_pad_m[3040];
TPrecision add_1_0_m[960];
TPrecision Reshape_1_0_pad_m[2048];
TPrecision Reshape_1_0_m[512];
TPrecision add_2_0_m[1024];
TPrecision MatMul_1_0_m[10];


struct shapes{
TsInt add_0_shape_m[16];
TsInt add_0_activ_shape_m;
TsInt MaxPool_0_shape_m[15];
TsInt add_1_0_shape_m[16];
TsInt add_1_0_activ_shape_m;
TsInt Reshape_1_0_shape_m[15];
TsInt add_2_0_shape_m[4];
TsInt add_2_0_activ_shape_m;
TsInt MatMul_1_0_shape_m[4];
};

struct shapes layer_shapes ={
{1,4,1,30,32,4,5,5,1,30,2,2,2,2,1,1},
960,
{1,32,1,30,1,15,0,1,0,0,2,2,2,2,0},
{1,32,1,15,64,32,5,5,1,15,2,2,2,2,1,1},
960,
{1,64,1,15,1,8,0,1,0,1,2,2,2,2,0},
{1,512,512,1024},
1024,
{1,1024,1024,10}
};

#endif

Parents
  • panpanpandaさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    GNURXではなくてCC-RXではありませんか? CC-RXなら、以下で調査出来ると思います。以下は、SHコンパイラ(というかリンカ)のFAQですが、CC-RXでも有効です。試してみてはどうでしょうか。

    FAQ 1010147 : ビルド時に次のエラーが表示されます。回避方法を教えてください。 L2300 (E) Duplicate symbol "シンボル" in "ファイル" "シンボル"は重複しています。
    ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17797255

    L2300エラーメッセージをウォーニングレベルに変更すると、当該シンボルを定義した全てのファイルに対してメッセージを表示しますので、修正対象のファイルを確認することができます。


    -change_message=warning=2300

  • NoMaY様アドバイス頂きありがとうございます。

    無知で申し訳ありません。
    GNURXというのはGCC for Renesas RXのことでしょうか。
    残念ながらこちらをしようしております。
    色々試して解決方法が見つからなければCC-RXに変更し、頂いた方法を試してみようと思います。
    ありがとうございます。
Reply
  • NoMaY様アドバイス頂きありがとうございます。

    無知で申し訳ありません。
    GNURXというのはGCC for Renesas RXのことでしょうか。
    残念ながらこちらをしようしております。
    色々試して解決方法が見つからなければCC-RXに変更し、頂いた方法を試してみようと思います。
    ありがとうございます。
Children
  • panpanpandaさん、こんにちは。NoMaYです。

    > (E0562300:Duplicate symbol "_add_0_pad" in ".\src\Translator\dnn_compute.obj")

    > GNURXというのはGCC for Renesas RXのことでしょうか。
    > 残念ながらこちらをしようしております。
    > 色々試して解決方法が見つからなければCC-RXに変更し、頂いた方法を試してみようと思います。

    e2 studioでのプロジェクト作成時に使用コンパイラの選択を間違えてしまっていると思いますよ。E0562300というエラーはCC-RXのものですし、.objという拡張子もCC-RXのものですよ。

    それで、念の為、e2 studioのプロジェクトのプロパティのコンパイラ設定の画面コピーを見せて頂けないでしょうか?

  • NoMaY様

    お返事いただきありがとうございます。

    該当の画面はこちらで間違いないでしょうか。

    こちらには確かにNoMaY様おっしゃる通り「ccrx」と記載がございます。最初の選択で間違ったのかもしれません。

     

    最初にNoMaY様よりご提示いただいたエラーレベルを変更する作業はこちらの画面から可能でしょうか。

    重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。