e-AIで作成したファイルをビルドすると、エラーになる(E0562300:Duplicate symbol "_add_0_pad" in ".\src\Translator\dnn_compute.obj")

RX72Tを用いてe-AIで作成したCNN処理を行いたいです。

「e-AIトランスレータ V1.4.0 ユーザーズマニュアル」に沿って作業を行っております。

マニュアルのP30に記載の通りe-AIで作成されたファイルをインクルードすると、e-AI出力のファイル内で宣言されたシンボルに対してシンボル重複のエラーが出ます

(E0562300:Duplicate symbol "_add_0_pad" in ".\src\Translator\dnn_compute.obj")

 

どこで重複がおきているか調べようとしたのですが、e-AI出力のファイルでは1か所でしか宣言されておらず、当然私が記述した部分のプログラムでも宣言はしておりません。

念のため上記の1か所で宣言されている部分の名称を変更しましたが、変更後の名称で同じエラーが発生します。

恐らくe-AI出力ファイル内での参照関係によって重複宣言が行われていると推察しているのですが、本現象の解決方法をご教授いただけないでしょうか。

 

回答に際して情報等不足ございましたらご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

 

【環境】

・windows10

・e2studio

・GCC for Renesas RX ツールチェーン

・Renesas Sterter Kit for RX72T

【該当ファイル】

//File Name    :dnn_compute.c

#include "layer_shapes.h"
#include "layer_graph.h"
#include "weights.h"

TPrecision* dnn_compute(TPrecision* Reshape_0)
{
convolution(Reshape_0,add_0_pad,add_0_weights,add_0_biases,add_0,layer_shapes.add_0_shape);
relu(add_0,layer_shapes.add_0_activ_shape);

pooling(add_0,MaxPool_0_pad,MaxPool_0,layer_shapes.MaxPool_0_shape);
convolution(MaxPool_0,add_1_0_pad,add_1_0_weights,add_1_0_biases,add_1_0,layer_shapes.add_1_0_shape);
relu(add_1_0,layer_shapes.add_1_0_activ_shape);
pooling(add_1_0,Reshape_1_0_pad,Reshape_1_0,layer_shapes.Reshape_1_0_shape);

innerproduct(Reshape_1_0,add_2_0_weights,add_2_0_biases,add_2_0,layer_shapes.add_2_0_shape);
relu(add_2_0,layer_shapes.add_2_0_activ_shape);

innerproduct(add_2_0,MatMul_1_0_weights,MatMul_1_0_biases,MatMul_1_0,layer_shapes.MatMul_1_0_shape);
return(MatMul_1_0);
}

 

//File Name    : layer_shapes.h

#include "Typedef.h"
#ifndef LAYER_SHAPES_H_
#define LAYER_SHAPES_H_

TPrecision* dnn_compute(TPrecision*);

 

//↓これらのシンボルについて全て重複定義のエラーが出ます

TPrecision add_0_pad[680];
TPrecision add_0_m[960];
TPrecision MaxPool_0_pad_m[1920];
TPrecision MaxPool_0_m[480];
TPrecision add_1_0_pad_m[3040];
TPrecision add_1_0_m[960];
TPrecision Reshape_1_0_pad_m[2048];
TPrecision Reshape_1_0_m[512];
TPrecision add_2_0_m[1024];
TPrecision MatMul_1_0_m[10];


struct shapes{
TsInt add_0_shape_m[16];
TsInt add_0_activ_shape_m;
TsInt MaxPool_0_shape_m[15];
TsInt add_1_0_shape_m[16];
TsInt add_1_0_activ_shape_m;
TsInt Reshape_1_0_shape_m[15];
TsInt add_2_0_shape_m[4];
TsInt add_2_0_activ_shape_m;
TsInt MatMul_1_0_shape_m[4];
};

struct shapes layer_shapes ={
{1,4,1,30,32,4,5,5,1,30,2,2,2,2,1,1},
960,
{1,32,1,30,1,15,0,1,0,0,2,2,2,2,0},
{1,32,1,15,64,32,5,5,1,15,2,2,2,2,1,1},
960,
{1,64,1,15,1,8,0,1,0,1,2,2,2,2,0},
{1,512,512,1024},
1024,
{1,1024,1024,10}
};

#endif

Parents
  • panpanpandaさん、こんにちは。NoMaYです。

    > ご提示いただいたエラーレベルを変更する作業はこちらの画面から可能でしょうか。

    画面コピー有難う御座いました。やはりCC-RXのプロジェクトでしたね。このままCC-RXで作業されるということでしょうか。それであれば、以下の画面コピーの箇所で変更することが出来ます。

    e2 studioのプロジェクトのプロパティのコンパイラ設定(というかリンカ設定)の画面コピー

     

  • NoMaY様

    エラーレベルの変更方法ご提示いただきありがとうございました。
    変更後、main.cで重複定義していることがわかりましたので、mainでのインクルードを削除して対応しました。
    初歩的な内容でお恥ずかしいです。

    また、上記解決後も別のエラーメッセージが出現しました。
    タイトルと別内容となってしまい大変恐縮なのですが、こちらについてももし可能であればご意見いただけないでしょうか。

    重複定義解決後以下のようなエラーが出ました。
    F0563100:Section address overflow out of range : "C"
    こちらメモリサイズ不足のエラーかと思い、FAQを調べると、メモリの割り当てを変更する解決方法が載っておりました。
    ただ、調べましても今一つ具体的な方法が分からず、もし可能でしたら変更方法をご教授いただけないでしょうか。

    また、mapファイルを確認すると以下のようになっておりました。
    このような場合、メモリの割り当てのみで解決は可能なのでしょうか。
    それとも大本のプログラム記述を削減する必要があるでしょうか。

    タイトルと異なる質問となり大変恐縮なのですが、ご教授いただければ非常にありがたいです。

    どうかよろしくお願いいたします。

    mapファイルを確認すると以下のようになっておりました。
    *** Error information ***

    F0563100:Section address overflow out of range : "C"

    *** Mapping List ***

    SECTION START END SIZE ALIGN
    SU
    00000004 00001003 1000 4
    SI
    00001004 00001403 400 4
    B_1
    00001404 000014af ac 1
    R_1
    000014b0 0000151e 6f 1
    B_2
    00001520 0000152f 10 2
    R_2
    00001530 00001535 6 2
    B
    00001538 0000d1e7 bcb0 4
    R
    0000d1e8 0000d56f 388 4
    $ADDR_C_120040
    00120040 00120043 4 1
    $ADDR_C_120048
    00120048 0012004b 4 1
    $ADDR_C_120050
    00120050 0012006f 20 1
    $ADDR_C_12007C
    0012007c 0012007f 4 1
    C_1
    fff00000 fff0030b 30c 1
    C_2
    fff0030c fff00513 208 2
    C
    fff00514 **OVER** 240450 4
    C$DSEC
    **OVER** **OVER** 24 4
    C$BSEC
    **OVER** **OVER** 18 4
    C$VECT
    **OVER** **OVER** 400 4
    D
    **OVER** **OVER** 388 4
    D_1
    **OVER** **OVER** 6f 1
    D_2
    **OVER** **OVER** 6 2
    W
    **OVER** **OVER** 0 1
    W_1
    **OVER** **OVER** 0 1
    W_2
    **OVER** **OVER** 0 1
    L
    **OVER** **OVER** e1 4
    P
    **OVER** **OVER** 5688 1
    EXCEPTVECT
    ffffff80 fffffffb 7c 4
    RESETVECT
    fffffffc ffffffff 4 4
Reply
  • NoMaY様

    エラーレベルの変更方法ご提示いただきありがとうございました。
    変更後、main.cで重複定義していることがわかりましたので、mainでのインクルードを削除して対応しました。
    初歩的な内容でお恥ずかしいです。

    また、上記解決後も別のエラーメッセージが出現しました。
    タイトルと別内容となってしまい大変恐縮なのですが、こちらについてももし可能であればご意見いただけないでしょうか。

    重複定義解決後以下のようなエラーが出ました。
    F0563100:Section address overflow out of range : "C"
    こちらメモリサイズ不足のエラーかと思い、FAQを調べると、メモリの割り当てを変更する解決方法が載っておりました。
    ただ、調べましても今一つ具体的な方法が分からず、もし可能でしたら変更方法をご教授いただけないでしょうか。

    また、mapファイルを確認すると以下のようになっておりました。
    このような場合、メモリの割り当てのみで解決は可能なのでしょうか。
    それとも大本のプログラム記述を削減する必要があるでしょうか。

    タイトルと異なる質問となり大変恐縮なのですが、ご教授いただければ非常にありがたいです。

    どうかよろしくお願いいたします。

    mapファイルを確認すると以下のようになっておりました。
    *** Error information ***

    F0563100:Section address overflow out of range : "C"

    *** Mapping List ***

    SECTION START END SIZE ALIGN
    SU
    00000004 00001003 1000 4
    SI
    00001004 00001403 400 4
    B_1
    00001404 000014af ac 1
    R_1
    000014b0 0000151e 6f 1
    B_2
    00001520 0000152f 10 2
    R_2
    00001530 00001535 6 2
    B
    00001538 0000d1e7 bcb0 4
    R
    0000d1e8 0000d56f 388 4
    $ADDR_C_120040
    00120040 00120043 4 1
    $ADDR_C_120048
    00120048 0012004b 4 1
    $ADDR_C_120050
    00120050 0012006f 20 1
    $ADDR_C_12007C
    0012007c 0012007f 4 1
    C_1
    fff00000 fff0030b 30c 1
    C_2
    fff0030c fff00513 208 2
    C
    fff00514 **OVER** 240450 4
    C$DSEC
    **OVER** **OVER** 24 4
    C$BSEC
    **OVER** **OVER** 18 4
    C$VECT
    **OVER** **OVER** 400 4
    D
    **OVER** **OVER** 388 4
    D_1
    **OVER** **OVER** 6f 1
    D_2
    **OVER** **OVER** 6 2
    W
    **OVER** **OVER** 0 1
    W_1
    **OVER** **OVER** 0 1
    W_2
    **OVER** **OVER** 0 1
    L
    **OVER** **OVER** e1 4
    P
    **OVER** **OVER** 5688 1
    EXCEPTVECT
    ffffff80 fffffffb 7c 4
    RESETVECT
    fffffffc ffffffff 4 4
Children
No Data