RX72Tを用いてe-AIで作成したCNN処理を行いたいです。
「e-AIトランスレータ V1.4.0 ユーザーズマニュアル」に沿って作業を行っております。
マニュアルのP30に記載の通りe-AIで作成されたファイルをインクルードすると、e-AI出力のファイル内で宣言されたシンボルに対してシンボル重複のエラーが出ます
(E0562300:Duplicate symbol "_add_0_pad" in ".\src\Translator\dnn_compute.obj")
どこで重複がおきているか調べようとしたのですが、e-AI出力のファイルでは1か所でしか宣言されておらず、当然私が記述した部分のプログラムでも宣言はしておりません。
念のため上記の1か所で宣言されている部分の名称を変更しましたが、変更後の名称で同じエラーが発生します。
恐らくe-AI出力ファイル内での参照関係によって重複宣言が行われていると推察しているのですが、本現象の解決方法をご教授いただけないでしょうか。
回答に際して情報等不足ございましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
【環境】
・windows10
・e2studio
・GCC for Renesas RX ツールチェーン
・Renesas Sterter Kit for RX72T
【該当ファイル】
//File Name :dnn_compute.c
#include "layer_shapes.h"#include "layer_graph.h"#include "weights.h" TPrecision* dnn_compute(TPrecision* Reshape_0){ convolution(Reshape_0,add_0_pad,add_0_weights,add_0_biases,add_0,layer_shapes.add_0_shape); relu(add_0,layer_shapes.add_0_activ_shape);
pooling(add_0,MaxPool_0_pad,MaxPool_0,layer_shapes.MaxPool_0_shape); convolution(MaxPool_0,add_1_0_pad,add_1_0_weights,add_1_0_biases,add_1_0,layer_shapes.add_1_0_shape); relu(add_1_0,layer_shapes.add_1_0_activ_shape); pooling(add_1_0,Reshape_1_0_pad,Reshape_1_0,layer_shapes.Reshape_1_0_shape); innerproduct(Reshape_1_0,add_2_0_weights,add_2_0_biases,add_2_0,layer_shapes.add_2_0_shape); relu(add_2_0,layer_shapes.add_2_0_activ_shape); innerproduct(add_2_0,MatMul_1_0_weights,MatMul_1_0_biases,MatMul_1_0,layer_shapes.MatMul_1_0_shape); return(MatMul_1_0);}
//File Name : layer_shapes.h
#include "Typedef.h"#ifndef LAYER_SHAPES_H_#define LAYER_SHAPES_H_ TPrecision* dnn_compute(TPrecision*);
//↓これらのシンボルについて全て重複定義のエラーが出ます
TPrecision add_0_pad[680];TPrecision add_0_m[960];TPrecision MaxPool_0_pad_m[1920];TPrecision MaxPool_0_m[480];TPrecision add_1_0_pad_m[3040];TPrecision add_1_0_m[960];TPrecision Reshape_1_0_pad_m[2048];TPrecision Reshape_1_0_m[512];TPrecision add_2_0_m[1024];TPrecision MatMul_1_0_m[10];
struct shapes{ TsInt add_0_shape_m[16]; TsInt add_0_activ_shape_m; TsInt MaxPool_0_shape_m[15]; TsInt add_1_0_shape_m[16]; TsInt add_1_0_activ_shape_m; TsInt Reshape_1_0_shape_m[15]; TsInt add_2_0_shape_m[4]; TsInt add_2_0_activ_shape_m; TsInt MatMul_1_0_shape_m[4];};
struct shapes layer_shapes ={ {1,4,1,30,32,4,5,5,1,30,2,2,2,2,1,1}, 960, {1,32,1,30,1,15,0,1,0,0,2,2,2,2,0}, {1,32,1,15,64,32,5,5,1,15,2,2,2,2,1,1}, 960, {1,64,1,15,1,8,0,1,0,1,2,2,2,2,0}, {1,512,512,1024}, 1024, {1,1024,1024,10}};
#endif
panpanpandaさん、こんにちは。NoMaYと申します。GNURXではなくてCC-RXではありませんか? CC-RXなら、以下で調査出来ると思います。以下は、SHコンパイラ(というかリンカ)のFAQですが、CC-RXでも有効です。試してみてはどうでしょうか。FAQ 1010147 : ビルド時に次のエラーが表示されます。回避方法を教えてください。 L2300 (E) Duplicate symbol "シンボル" in "ファイル" "シンボル"は重複しています。ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17797255「L2300エラーメッセージをウォーニングレベルに変更すると、当該シンボルを定義した全てのファイルに対してメッセージを表示しますので、修正対象のファイルを確認することができます。」「-change_message=warning=2300」
#include "Typedef.h" #ifndef LAYER_SHAPES_H_ #define LAYER_SHAPES_H_ TPrecision* dnn_compute(TPrecision*); //↓これらのシンボルについて全て重複定義のエラーが出ます TPrecision add_0_pad[680]; TPrecision add_0_m[960]; TPrecision MaxPool_0_pad_m[1920]; TPrecision MaxPool_0_m[480]; TPrecision add_1_0_pad_m[3040]; TPrecision add_1_0_m[960]; TPrecision Reshape_1_0_pad_m[2048]; TPrecision Reshape_1_0_m[512]; TPrecision add_2_0_m[1024]; TPrecision MatMul_1_0_m[10];
ヘッダファイルで C 言語の「仮定義」をされたいのだと思いますが C++ でコンパイルされてませんか。
C++ でこのヘッダをインクルードすると C 言語の仮定義ではなく通常の「定義」となるので複数ファイルからインクルードしてた場合多重定義となります。
panpanpandaさん、こんにちは。NoMaYです。> (E0562300:Duplicate symbol "_add_0_pad" in ".\src\Translator\dnn_compute.obj")> GNURXというのはGCC for Renesas RXのことでしょうか。> 残念ながらこちらをしようしております。> 色々試して解決方法が見つからなければCC-RXに変更し、頂いた方法を試してみようと思います。e2 studioでのプロジェクト作成時に使用コンパイラの選択を間違えてしまっていると思いますよ。E0562300というエラーはCC-RXのものですし、.objという拡張子もCC-RXのものですよ。それで、念の為、e2 studioのプロジェクトのプロパティのコンパイラ設定の画面コピーを見せて頂けないでしょうか?
NoMaY様
お返事いただきありがとうございます。
該当の画面はこちらで間違いないでしょうか。
こちらには確かにNoMaY様おっしゃる通り「ccrx」と記載がございます。最初の選択で間違ったのかもしれません。
最初にNoMaY様よりご提示いただいたエラーレベルを変更する作業はこちらの画面から可能でしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
panpanpandaさん、こんにちは。NoMaYです。> ご提示いただいたエラーレベルを変更する作業はこちらの画面から可能でしょうか。画面コピー有難う御座いました。やはりCC-RXのプロジェクトでしたね。このままCC-RXで作業されるということでしょうか。それであれば、以下の画面コピーの箇所で変更することが出来ます。e2 studioのプロジェクトのプロパティのコンパイラ設定(というかリンカ設定)の画面コピー
panpanpandaさん、こんにちは。NoMaYです。> C_1> fff00000 fff0030b 30c 1> C_2> fff0030c fff00513 208 2> C> fff00514 **OVER** 240450 4どうも、32bit幅const変数を格納する領域が 0x240450 = 2360400 ≒ 2.3M バイト必要なようです。RX72Tは最大1MB ROMとなっていましたので、外付けROMが必要かと思われます。(外付けROMで充分な性能が出るかどうか別問題として。) 敢えて、内蔵フラッシュROM領域の先頭番地を 0xffc00000 に変更するような設定をすればリンクは出来るようになると思われますが、評価期限過ぎの無償評価版CC-RXではサイズ制限を越えてしまってリンクは出来ないです。(たしかconstも含んだと思います。)現状では何にせよRX72Tの内蔵フラッシュROMには収まりませんが、CC-RXとGNURXでは内蔵フラッシュROM領域の先頭番地を敢えて変更するような設定のやり方が異なります。まだ、当面、CC-RXで作業を進められますか?もしくは、無償評価版CC-RXのサイズ制限を鑑みて、この段階で、当初の目論み通りGNURXを使うように方向転換されますか?