こんにちは、スタッフのdartsmanです。
e-AI(embedded Artificial Intelligence)用ツール、e-AIトランスレータの
新バージョンV2.1.0を公開しましたのでお知らせいたします。
[e-AIトランスレータ V2.1.0の主な新機能]
・8ビット量子化されたTensorFlow Lite形式のモデルの変換をサポートしました。 8ビット量子化を使用することでマイコンのROM使用量やRAM使用量を削減することができます。
・分岐構造を含むネットワーク使用時のRAM使用量を削減しました。
・TensorFlow2.4.0およびKeras 2.4.3に対応しました。
[e-AIトランスレータのダウンロード]
https://www.renesas.com/e-ai-tool
※上記の対応に伴い、Python Packageなどインストールが必要なソフトウェアに変更があります。 詳細はユーザーズマニュアルでご確認ください。 また、今バージョンのe-AIトランスレータでは、CaffeやTensorFlowの旧API(tf.nn やtf.layers 等のAPI)を サポートしていません。これらのフレームワークをご使用の方はe-AIトランスレータ V1.6.0をご使用ください。