e-AIトランスレートに失敗します(再)

Tensorflowで組んだ学習モデルをe-AIトランスレータで変換をかけた結果、

トランスレータに失敗してしまいます。

logの内容は以下の通りです。

[2021-08-17 15:54:45,750 INFO tftranslate_utils.py:1218 - check_for_input_shape() ] The input shape used in the tensorflow model is [1, 1, 4000, 1]
[2021-08-17 15:54:45,757 INFO network_decoder_tensorflow.py:364 - generate_network() ] The tensorflow frozen model is decoded..
[2021-08-17 15:54:49,596 INFO weights_generator_tensorflow.py:602 - generate_weights_and_biases() ] The tensorflow frozen model is read and the layer-wise weights and biases are stored in 'E:\e2studio\workspace_20210810\norti_rzt1\src\Translator\weights.h' .
[2021-08-17 15:54:53,003 INFO code_generator.py:1450 - <module>() ] Currently running version: v160
[2021-08-17 15:54:53,160 ERROR requirements.py:183 - log_exception() ] eAI-501 : Uncaught Exception
An unhandled exception has caused this script to terminate prematurely. Here are the details :

[2021-08-17 15:54:53,161 INFO requirements.py:184 - log_exception() ] Translation FAILED!!
[2021-08-17 15:54:53,162 INFO requirements.py:155 - remove_object() ] Uninitializing and cleaning up the translator object..

【使用環境】 e2studio(v6.3.0)+ e-AIトランスレータ v1.6.0

【Tensorflow】 v.1.14.0

なにかエラーログの内容からお気づきの点があれば、アドバイスいただけると幸いです。

ちなみに、サンプルとして提示されている下記のパイソンコードでは正常にトランスレートすることが出来ました。

(環境はすべて同じです)

gadget.renesas.com/.../mnist_tutorial.html
→ページ内の「mnist_softmax_for_e-ai.py」

よろしくお願いします。

Parents
  • JKさん、こんにちは。スタッフのDartsmanです。

    エラーログの貼り付け、ありがとうございます。

    確認しましたが、発生しているのが例外エラーとなっておりまして、このログ情報だけでは何が原因か分かりませんでした。

    お手数ですが以下2点追加で情報をお願いできないでしょうか?

    ・上記で省略した部分のログ

    ・実際にトランスレートに失敗したモデルファイル

    ファイルを投稿に加える場合、編集画面下の「Insert」→「Image/Video/File」と選択し、

    「Browse to upload a file」をクリックいただくと添付するファイルを選択いただけます。

    よろしくお願いいたします。

  • dartsmanさま

    ご確認ありがとうございます。ログファイル全体を添付させていただきました。15:54から開始されているのが今回の失敗に関するログです。

    その続きで、16:08から開始されるログもあるかと思います。それはサンプルのMNITSのモデルをトランスレートした際の成功時のログになります。

    よろしくお願いします。

  • JKさん、こんにちは。スタッフのDartsmanです。

    すいません。こちらから添付ファイルが確認できませんでした。

    私の記載したファイル添付手順が間違っていたかもしれません。正しい方法を確認しておきます。

    お手数ですが、ひとまずログ全文の貼り付けをお願いできますでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

  • dartsmanさま

    了解しました。以下になります。(失敗時のみ)

    [2021-08-17 15:54:24,814 INFO node_name.py:326 - node_names() ]
    Possible input and output node names are estimated. The User can choose the node names from the same to freeze the model.

    [2021-08-17 15:54:41,428 INFO network_decoder_tensorflow.py:265 - generate_network() ] The tensorflow model from 'E:\e2studio\aimodel_higoushi'' is being converted to protobuf format.
    [2021-08-17 15:54:45,642 INFO network_decoder_tensorflow.py:291 - generate_network() ] Freezing the model..

    Following is a list of possible node names:

    Input node names :
    Placeholder
    Placeholder_1
    Reshape
    truncated_normal/mul
    truncated_normal
    Variable/Assign
    Variable/read
    Variable_1/Assign
    Variable_1/read
    Reshape_1

    Output node names :
    Conv2D_3
    add_9
    Sigmoid

    The model is freezed by considering the output node name as 'sub'.
    The input_node_name is : Placeholder

    145 ops in the final graph.

    [2021-08-17 15:54:45,750 INFO tftranslate_utils.py:1218 - check_for_input_shape() ] The input shape used in the tensorflow model is [1, 1, 4000, 1]
    [2021-08-17 15:54:45,757 INFO network_decoder_tensorflow.py:364 - generate_network() ] The tensorflow frozen model is decoded..
    [2021-08-17 15:54:49,596 INFO weights_generator_tensorflow.py:602 - generate_weights_and_biases() ] The tensorflow frozen model is read and the layer-wise weights and biases are stored in 'E:\e2studio\workspace_20210810\norti_rzt1\src\Translator\weights.h' .
    [2021-08-17 15:54:53,003 INFO code_generator.py:1450 - <module>() ] Currently running version: v160
    [2021-08-17 15:54:53,160 ERROR requirements.py:183 - log_exception() ] eAI-501 : Uncaught Exception
    An unhandled exception has caused this script to terminate prematurely. Here are the details :

    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:523: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_qint8 = np.dtype([("qint8", np.int8, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:524: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_quint8 = np.dtype([("quint8", np.uint8, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:525: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_qint16 = np.dtype([("qint16", np.int16, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:526: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_quint16 = np.dtype([("quint16", np.uint16, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:527: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_qint32 = np.dtype([("qint32", np.int32, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:532: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    np_resource = np.dtype([("resource", np.ubyte, 1)])
    Traceback (most recent call last):
    File ".\bin\code_generator.py", line 1454, in <module>
    File ".\bin\code_generator.py", line 1337, in generate_code
    File ".\bin\error_code.py", line 37, in reraise
    File ".\bin\code_generator.py", line 1333, in generate_code
    File ".\bin\code_generator.py", line 792, in generate_c_header
    File ".\bin\error_code.py", line 37, in reraise
    File ".\bin\code_generator.py", line 788, in generate_c_header
    File ".\bin\tensorflow_dep\network_builder_tensorflow.py", line 414, in generate_layer_shapes
    File ".\bin\tensorflow_dep\network_builder_tensorflow.py", line 414, in <listcomp>
    KeyError: 'Placeholder_1_0'

    [2021-08-17 15:54:53,161 INFO requirements.py:184 - log_exception() ] Translation FAILED!!
    [2021-08-17 15:54:53,162 INFO requirements.py:155 - remove_object() ] Uninitializing and cleaning up the translator object..

Reply
  • dartsmanさま

    了解しました。以下になります。(失敗時のみ)

    [2021-08-17 15:54:24,814 INFO node_name.py:326 - node_names() ]
    Possible input and output node names are estimated. The User can choose the node names from the same to freeze the model.

    [2021-08-17 15:54:41,428 INFO network_decoder_tensorflow.py:265 - generate_network() ] The tensorflow model from 'E:\e2studio\aimodel_higoushi'' is being converted to protobuf format.
    [2021-08-17 15:54:45,642 INFO network_decoder_tensorflow.py:291 - generate_network() ] Freezing the model..

    Following is a list of possible node names:

    Input node names :
    Placeholder
    Placeholder_1
    Reshape
    truncated_normal/mul
    truncated_normal
    Variable/Assign
    Variable/read
    Variable_1/Assign
    Variable_1/read
    Reshape_1

    Output node names :
    Conv2D_3
    add_9
    Sigmoid

    The model is freezed by considering the output node name as 'sub'.
    The input_node_name is : Placeholder

    145 ops in the final graph.

    [2021-08-17 15:54:45,750 INFO tftranslate_utils.py:1218 - check_for_input_shape() ] The input shape used in the tensorflow model is [1, 1, 4000, 1]
    [2021-08-17 15:54:45,757 INFO network_decoder_tensorflow.py:364 - generate_network() ] The tensorflow frozen model is decoded..
    [2021-08-17 15:54:49,596 INFO weights_generator_tensorflow.py:602 - generate_weights_and_biases() ] The tensorflow frozen model is read and the layer-wise weights and biases are stored in 'E:\e2studio\workspace_20210810\norti_rzt1\src\Translator\weights.h' .
    [2021-08-17 15:54:53,003 INFO code_generator.py:1450 - <module>() ] Currently running version: v160
    [2021-08-17 15:54:53,160 ERROR requirements.py:183 - log_exception() ] eAI-501 : Uncaught Exception
    An unhandled exception has caused this script to terminate prematurely. Here are the details :

    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:523: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_qint8 = np.dtype([("qint8", np.int8, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:524: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_quint8 = np.dtype([("quint8", np.uint8, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:525: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_qint16 = np.dtype([("qint16", np.int16, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:526: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_quint16 = np.dtype([("quint16", np.uint16, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:527: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    _np_qint32 = np.dtype([("qint32", np.int32, 1)])
    C:\Users\junkun0804\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:532: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
    np_resource = np.dtype([("resource", np.ubyte, 1)])
    Traceback (most recent call last):
    File ".\bin\code_generator.py", line 1454, in <module>
    File ".\bin\code_generator.py", line 1337, in generate_code
    File ".\bin\error_code.py", line 37, in reraise
    File ".\bin\code_generator.py", line 1333, in generate_code
    File ".\bin\code_generator.py", line 792, in generate_c_header
    File ".\bin\error_code.py", line 37, in reraise
    File ".\bin\code_generator.py", line 788, in generate_c_header
    File ".\bin\tensorflow_dep\network_builder_tensorflow.py", line 414, in generate_layer_shapes
    File ".\bin\tensorflow_dep\network_builder_tensorflow.py", line 414, in <listcomp>
    KeyError: 'Placeholder_1_0'

    [2021-08-17 15:54:53,161 INFO requirements.py:184 - log_exception() ] Translation FAILED!!
    [2021-08-17 15:54:53,162 INFO requirements.py:155 - remove_object() ] Uninitializing and cleaning up the translator object..

Children
No Data