RAM/ROM使用率を簡単に把握するテクニック等はありますか?

お世話になっております。Sugachanceです。

 

添付の図のように、SynergyプロジェクトではRAM/ROM使用量の表示をサポートしていない

とのことですが、使用率を把握するには地道に計算して把握するしかないのでしょうか。

なにかうまいやり方を知っている方がおられましたら、教えて頂けますと助かります。

 

以上、よろしくお願いいたします。

Parents
  • こんばんは。Sugachanceです。

    開発中だったのでバージョン上げようか迷っていたのですが
    諸事情あり、本日e2studio Ver7.3.0 +SSP Ver1.6.0にしてみたところ
    待望のメモリ表示が!

    細かいところですが面倒くさがり屋には有り難い^^

  • 良いですね!
    最近の職場は少しうるさくてお試しソフトウエアインストールもはばかれ、経済的にカツカツなので自宅にインターネット環境がありません。残念ながら試すことができません。アドレス空間使用量の見た目も気になります。

  • kijo様
    こんにちは。
    結構サイズもでかいですからね(^^;

     

    アドレス空間使用量はさすがにダメでした・・・

  • Sugachanceさん、情報をありがとうございます。メモリーマップに塗りつぶしがあるような絵を期待していたのですが、私の勘違いだったようです。
Reply Children
No Data