こんにちは。初めて投稿します。よろしくお願いします。
AE-CLOUD2のクイックスタートガイドであるSynergy Enterprise Cloud Toolbox Demoを読みすすめています。
https://cloud.renesassynergy.com/app/index.html#/device/development-kit
↑からダウンロードできるPDFです。
5ページ目に"The application enters command line interface(CLI) mode if S1 switch ..."という文があるのですが、このS1 switchが何なのかわかりません。AE-CLOUD2のユーザマニュアルもざっと見たのですがS1スイッチなるものを見つけられません。
どなたか分かる方がいましたらご教示お願いします。
https://www.renesas.com/jp/ja/products/synergy/hardware/kits/ae-cloud2.html
ここからDLできるUsers ManualのP.6に以下のMCUボードの写真が有りますが、
CLIモードに移行するスイッチは本写真左下のPush Button (User)だとおもわれます。