初めて投稿します。よろしくお願いします。
AE-CLOUD2でsoracom(Air SIM plan-KM1)を使用された方いらっしゃいますか。
問題なく利用できたでしょうか。
AE-CLOUD2に載るBG96は通信業者によってファームが違うとの話を聞きました。
ハード屋なので今ひとつ知識不足です。
どなたか情報・ご経験をお持ちでしたらご教示ください。
以上、よろしくお願いいたします。
Oyazy様
コメントバックが遅くなり申し訳ございません。
ルネサスのSynergy担当です。
AE-CLOUD2では、KDDI様のCat-M1回線へ接続を確認しており、その際のATコマンド例を公開しています。
AE-CLOUD2紹介ページ
の中段にある USEFUL LINKS : 「 •Cellular Carrier Setting Tips」
で設定例を紹介しております。
お問合せのSORACOM社 plan-KM1 は、KDDI社Cat-M1回線を利用しておりますので、無線部接続は同様に実現可能です。
APNはSORACOM社より入手した値を設定する必要がありますので、ATコマンド内の
AT+CGDCONT
の内容を、SORACOM社用の設定内容に置き換えてご利用ください。