Synergy向けe2Studioはいくらか使いこなしており、GUIでのポート設定、ソース掃き出しなどまでは理解できております。
次のステップとしてコーディング時のAPIを使ったポートの取り扱い方法を教えてください。
SK-S7G2のテンプレートにLEDブリンキーがありますが、
ソースは「g_ioport.p_api->pinWrite(leds.p_leds[i], level);」です。
SSPマニアルから書式までは理解しますが、 上記 lleds.p_leds[i] はどこで設定されているのでしょうか?
また、ここはLED用のBSPとして決め打ちになっているかもしれませんが、
他のポートに H 、L 出力したい場合や
他のPORTより、H、L状態を 入力する場合は pinRaed まではわかりますが、
それ以降どうすればよいのでしょうか?
「g_ioport.p_api->pinWrite( ***?. ***? , level);」
「g_ioport.p_api->pinRead( ***?. ***? , level);」
よろしくお願いいたします。