RZ/A1Hグループ、モータコントロールPWM タイマについて

RZ/A1Mグループユーザーズマニュアル ハードウェア編Rev.4.00 2018.05

のモータコントロールPWM タイマの記載事項に関して確認させてください。


(1)
52-12ページの図52.7 PWM の動作について教えてください。

1フレーム目の動作について
図ではPWMAのパルス出力が、最初から一定時間ハイになっています。
起動直後は、コンペアマッチが発生していないので、PWDTR_nにデータ転送がされていないので、
PWDTR_nのOTSビットが0なので、PWMAが起動するのはわかりますが、ハイになっている時間はどのように
きめられるのでしょうか

(2)
PWMで、同一チャネルのPWMAとPWMBを同時にデューティ100%にする方法があれば、設定方法を教えてください。

以上ご教示いただければ助かります。

  • taka様

    管理人のAyrです。

    様子を見ていましたが回答が無いようなので
    RZ/A1Hシリーズユーザーズマニュアルの内容の確認に関しては

    下記のルネサスの技術お問合せにお願いできますか。
    (”サポート問合せ先(チケット)を提出する”から入ります。)
    ja-support.renesas.com/dashboard