FILEXでのファイル保存時のタイムスタンプ

お世話になります。

S7G2搭載の計測装置でUSBメモリに測定結果をファイル保存する機能を実装しようとしています。USBホストMSCのサンプルを参考にコードを組んでファイル保存はできるようになったのですが、RTCの時刻がファイル保存のタイムスタンプに反映されません。どうやら装置起動の度にタイムスタンプの基準となるタイマ?が2017/01/01 00:00:00にリセットされているようです。RTCはバッテリーバックアップされていますので電源切断しても計時動作は停止しません。現在時刻をファイルシステムのタイムスタンプに反映させるのはどうすればよいのでしょうか。tx_time_set()関数でThreadXのシステム時刻設定を変更してもタイムスタンプには変化がないようです。

Parents Reply Children
No Data