GUIX Template定義数に上限はありますか?

はじめまして、Yoshiです。

早速ですが、GUIXのtemplateは作成できる数に制限があるのでしょうか?

というのは、GUIX Studio上でtemplateを20個くらい作ったのですが、

だいたいそのくらいを境に定義したtemplateを適用したWindow(インスタンス)が作れなくなりました。

 

具体的には、例えばtemplateをMyTemplate01、MyTemplate02.. MyTemplate20と作成したうえで、

Project View上で右クリックしてInsert-template-MyTemplate20と選んでも、何も起こりません。

試しに取り敢えず5つほどtemplateを削除すると、残存のtemplateを適用したWindowがまた作れるようになりました。

 

templateは便利なのでできれば多く使いたいのですが、制限があるなら厳選して使わなければと思っています。

何かご存じのことがありましたらお知らせいただけると嬉しいです。

Parents Reply Children
No Data