ADC周期フレームワークモジュールを使用して、16kHzのサンプリングレートでAD変換を実行したいのですが、4kHzまでしかうまくいきません。
16kHzで使用するための設定などございましたら、ご教示いただきたく思います。
※g_time0のPeriod Value / Unitの設定変更は試みておりますが、正しくデータ取得できませんでした。
【使用ボード】
【使用コード】
【変更内容】
【実施内容】