USB対応マイコンによるFTDI素子とのUSB通信

こんにちは。

Synergy (又はルネサスのUSB機能実装マイコン)で FTDI 素子を用いた機器と

通信を行いたいのですが、データの送受信を実現された方はいらっしゃいますでしょうか?

現在確認しているのは、

 CDCのClass Request(UX_HOST_CLASS_CDC_ACM_IOCTL_SET_LINE_CODING)は非対応である。

   非対応である為、上記関数を使用してボーレートやビットレートの設定は出来ない。

   従って、CDCドライバを使用して、FTDIデバイスを使用したUSB機器とデータのやり取りが出来ない。 

実現された方は、どのように対応されたのか、教えて頂けないでしょうか?

また、こうすればいいのではというご意見あれば教えて下さい。

是非、皆様のお知恵をかしてください。

よろしくお願い致します。

Parents
  • NoMaYさん、こんにちは。いろいろ有難う御座います。
    まだ、情報の整理が出来ていず、調べています。

    一番最初の投稿
    (1) FTDIチップのエンドポイントの構成は、INが1つ、OUTが1つ、コントロールが1つ、である。
    について普通にそのような構成にしてエンドポイントの番号は固定にして、
    記載のコマンド?任意なコマンドを送信する方法や、一番簡単なサンプルを探しているところです。

    わからず、書いていますが、
    CDC_ACMのクラスは用意されたコントロール伝送しかできない?かとおもっていて、
    どのクラスが該当しそうかみています。
Reply
  • NoMaYさん、こんにちは。いろいろ有難う御座います。
    まだ、情報の整理が出来ていず、調べています。

    一番最初の投稿
    (1) FTDIチップのエンドポイントの構成は、INが1つ、OUTが1つ、コントロールが1つ、である。
    について普通にそのような構成にしてエンドポイントの番号は固定にして、
    記載のコマンド?任意なコマンドを送信する方法や、一番簡単なサンプルを探しているところです。

    わからず、書いていますが、
    CDC_ACMのクラスは用意されたコントロール伝送しかできない?かとおもっていて、
    どのクラスが該当しそうかみています。
Children
No Data