AE-CLOUD2基板でのAWS接続に関して

はじめまして、HIROと言います。

 

AE-CLOUD2基板で、"Synergy MQTT/TLS AWS Cloud Connectivity Solution - Application Project"を

実行すると、初期化処理の途中で停止状態になり復帰できません。。。

・e2studio : 7.5.1

・SSP : 1.7.0

・各モジュールのコンフィグやスレッドオブジェクトについて、特に追加、変更はせずにビルド

 

この状態で実行すると、IPv6関連の初期化関数から復帰しなくなります。

(_tx_port_wait_thread_ready辺りを繰り返し実行)

 

試しにコンフィグ設定でIPv6サポート機能を無効にする(NetX Duo IPV6 Support : Disabled)と

今度はsntp_client_init関数から復帰しない状態になります。

※USBシリアルの初期化はできているようで、コンソール接続はできるのだが

 Tera Termで確認してみると内部データフラッシュが初期化されておらずエラーとなる

 

そもそも、ルネサスWebに存在するアプリケーションプロジェクトはそのまま使えないものなのでしょうか。。

Synergyマイコンを扱うのが初めてで、上記質問も的外れなのかもしれませんが、

もし何かヒントや気づきがございましたら、ご教示頂けると幸いです。。。