はじめまして、HIROと言います。
AE-CLOUD2基板で、"Synergy MQTT/TLS AWS Cloud Connectivity Solution - Application Project"を
実行すると、初期化処理の途中で停止状態になり復帰できません。。。
・e2studio : 7.5.1
・SSP : 1.7.0
・各モジュールのコンフィグやスレッドオブジェクトについて、特に追加、変更はせずにビルド
この状態で実行すると、IPv6関連の初期化関数から復帰しなくなります。
(_tx_port_wait_thread_ready辺りを繰り返し実行)
試しにコンフィグ設定でIPv6サポート機能を無効にする(NetX Duo IPV6 Support : Disabled)と
今度はsntp_client_init関数から復帰しない状態になります。
※USBシリアルの初期化はできているようで、コンソール接続はできるのだが
Tera Termで確認してみると内部データフラッシュが初期化されておらずエラーとなる
そもそも、ルネサスWebに存在するアプリケーションプロジェクトはそのまま使えないものなのでしょうか。。
Synergyマイコンを扱うのが初めてで、上記質問も的外れなのかもしれませんが、
もし何かヒントや気づきがございましたら、ご教示頂けると幸いです。。。