RTCのずれ

RTCを使用した時計表示機能を評価しています。

電源を投入したまま長期間放置している分には、ずれは精度内に収まります。

しかし、電源を入り切りするしてみると、100回程度の入り切りで分単位で時間が遅れてしまいます。

SSPのデフォルト設定では、リセット時にサブクロックの発信が停止するようになっていたので

停止しないように対処済みなのですが、それでもずれが発生しています。

 

バックアップ用の電源供給も安定しており、サブクロックの波形も確認しましたが問題はありません。

そのため、原因が特定できずに困っております。

どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?

 

<動作環境>

Device:R7FS7G27H2A01CBD

SSP:1.7.5

Parents Reply Children
  • ご連絡ありがとうございます。

    SSPのRTCドライバを介して使用しているため、SSPでOpenする際にリセットしています。
    ハードウェアマニュアルに、電源投入時には必ず初期設定をするようにとの記載があり、その初期設定の過程でリセット処理が入っています。リセットを実行しなくても問題ないのでしょうか?
    バックアップ電池で電源OFF時もカウントを維持しているのに、電源投入時にカウンタをリセットしなければいけないというのも仕様としておかしな気もしますが・・・。
  • www.renesas.com/.../r11um0091ju0110-synergy-ssp-v150.pdf
    > リセット後のドリフト問題の回避
    > RTC の時刻が MCU リセットの前後でドリフトするのを避けるために、アプリケーションは以下の手順を実行する必要があります。

    これじゃないの
  • 情報ありがとうございます。

    最悪、SSPを使用せずに実装しようかと思っておりましたが、SSPでも対応できるんですね。
    試してみます。