S7G2-SKから自作ボードに移植を考えています。
Custom Board Support Package (BSP) Creator1.03をダウンロードしたのですが
マニュアルにあるリストを表示する-lのオプションで実行するとエラーが発生してしまいす。
C:\WorkSpace\bsp_creator>custom_bsp_creator.exe -l -p C:\Renesas\Synergy\e2studio_v7.5.1_ssp_v1.7.8\internal\projectgen\arm\packs\Renesas.Synergy.1.7.8.packUnexpected error: <type 'exceptions.WindowsError'>Usage: custom_bsp_creator.exe [options]
Custom BSP Creator - This script is used to provide a customized BSP based onthe user's base board and board name. The custom BSP is generated from a PACKfile (eg. To create a board named 'wolfpack' based off the S7G2-DK, run thecommand: custom_bsp_creator.exe -p pack_location -b s7g2_dk -n wolfpack -#part_number -d output
Traceback (most recent call last): File "<string>", line 305, in <module> File "<string>", line 60, in listWindowsError: [Error 3] 指定されたパスが見つかりません。: 'tmp\\synergy\\ssp\\src\\bsp\\board/*.*'custom_bsp_creator returned -1
何をやってもこのエラーが発生してしまいます。
現行バージョンには対応していないんでしょうか?
こんにちは。masukamiです。
Custom Board Support Package (BSP) Creator は、SSP v1.2.0より前のバージョンで使用します。SSP v1.2.0以降は以下のアプリケーションノートを参照してください。
回答ありがとうございました。
BSPつくれました。