BSPクリエイター

S7G2-SKから自作ボードに移植を考えています。

Custom Board Support Package (BSP) Creator1.03をダウンロードしたのですが

マニュアルにあるリストを表示する-lのオプションで実行するとエラーが発生してしまいす。

C:\WorkSpace\bsp_creator>custom_bsp_creator.exe -l -p C:\Renesas\Synergy\e2studio_v7.5.1_ssp_v1.7.8\internal\projectgen\arm\packs\Renesas.Synergy.1.7.8.pack
Unexpected error: <type 'exceptions.WindowsError'>
Usage: custom_bsp_creator.exe [options]

Custom BSP Creator - This script is used to provide a customized BSP based on
the user's base board and board name. The custom BSP is generated from a PACK
file (eg. To create a board named 'wolfpack' based off the S7G2-DK, run the
command: custom_bsp_creator.exe -p pack_location -b s7g2_dk -n wolfpack -#
part_number -d output

Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 305, in <module>
File "<string>", line 60, in list
WindowsError: [Error 3] 指定されたパスが見つかりません。: 'tmp\\synergy\\ssp\\src\\bsp\\board/*.*'
custom_bsp_creator returned -1

何をやってもこのエラーが発生してしまいます。

現行バージョンには対応していないんでしょうか?

Parents
  • Former Member
    Former Member

    こんにちは。masukamiです。

    Custom Board Support Package (BSP) Creator は、SSP v1.2.0より前のバージョンで使用します。
    SSP v1.2.0以降は以下のアプリケーションノートを参照してください。

Reply
  • Former Member
    Former Member

    こんにちは。masukamiです。

    Custom Board Support Package (BSP) Creator は、SSP v1.2.0より前のバージョンで使用します。
    SSP v1.2.0以降は以下のアプリケーションノートを参照してください。

Children