FileX on USB Mass Storageのスタックを使用してUSBメモリ内にファイルを作成しようとしています。
ファイル作成にはUINT fx_file_create(FX_MEDIA *media_ptr, CHAR *file_name)使用します。
この時、SJISコードのファイル名のファイルを作成しようとした場合に特定の文字が含まれている場合に
作成されたファイル名が文字化けします。原因はなんでしょうか。SJISコードは未対応なのでしょうか。
作成で指定したファイル名は”テスト.(拡張子)”です。
些細なことでもいいのでどなたか情報をいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。