お世話になります。
表題の通り、エラーが発生して困っております。
どなたか解決方法をご教授いただけると助かります。
行った作業は以下となります。
①TraceX_5.2.0をC:Express_Logic下にダウンロード
②Synergy ConfigurationのTreadsタブでHAL/COMMONにThreadX Sourceを追加しプロパティでEvent TraceをEnabledに変更
※最下部Module ThreadX SourceのShow linkage warningもDisabledに変更
③使用しているUSBX Host Class Mass Storageのエラーを消すためにUSBX SourceとUSBX Host Class Mass Storage Sourceを追加
※各プロパティの最下部Show linkage warningをDisabledに変更
④Generate Project Content後に全てビルドしてエラー発生
※プロジェクト名\synergy\ssp\src\src\framework\el\tx\tx_src\tx_thread.h:652:2: error: #error "Secure builder required to compile this file"
ちなみにTraceXのPathはウィンドウの設定から指定してあります。
よろしくお願いいたします。
shimonさん
こんにちは。ReKawashimaです。
本件、以下のFAQが参考になるかもしれません。ご確認ください。
• Error: Secure Builder Required to Compile this File in SSPhttps://en-support.renesas.com/knowledgeBase/19861938
• Error: "Secure builder required to compile this file"https://en.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/18030432
• FAQ 2000695 : コンパイル時の「ERROR: Decryption not permitted on this file」エラーhttps://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/19032337