シナジーのSK-S7G2-REV2でサンプルプログラムを利用しています。
GUIのサンプルプログラムにADDACのサンプルプログラムの内容を追加したのですが、
画面表示ができなくなったため、ADDAのThreadをリムーブしました。
原因がADDAのThreadだと切り分けできたので次にどの部分が原因かを切り分けようとしました。
そして、リムーブしたThreadの名前で再度Threadを作成しました。
そしたら、画像のようにadda_thrread_entry.cの前に斜線が現れました。
コンパイルすると次のエラーが発生します。
make: *** [gui_hello.elf] Error 1
recipe for target 'gui_hello.elf' failed
undefined reference to `adda_thread_entry'
新しい名前にするとこの症状が消えます。
名前を変える方法以外に認識されない症状を解消する方法がありますでしょうか?
次の方法を試しましたが改善しませんでした。
・Buildをクリア
・adda_thrread_entry.cを削除して再度作り直した
使用環境は次の通りです。
SSP2.2.0
Renesas e² studio
Version: 2021-10 (21.10.0)Build Id: R20210916-1304
ご存じの方がおられたらアドバイスいただけると助かります。
> 斜線が消えなくてなぜ追加し直しても復旧しないのかは想像できませんが、ビルド対象から外されているのだと思います。そのファイルの上で右クリック→ビルドから除外... でチェックが入っていたら外してみてください。
さっそくのアドバイスありがとうございます。
ご指摘の通り対応すると問題が解消しました。
右クリックでResourceConfigurations→Exclude from build
次の画面になってました。
ありがとうございました。
あ、英語表示のままで使っているのですね、失礼しました。私も普段はそうなのですが。
ともあれ解決して何よりです。
ほやさん
本当にありがとうございました。
助かりました。