はじめまして。ロジナカといいます。今までSynergy以外のarm cortex-m系CPU開発を経験してきましたが、今回Synergyを検討しています。早速ですが、Synergy ではCMSIS-DAPによるデバッガは使えるのでしょうか?SynergyはもともとCortex-M系ですし、e2studioもOpenOCDをサポートしていることからできそうな気がするのですが、どなたかご経験(又はトライしようとした)方はいらっしゃいませんか?(FAQにも見当たらないので本Forumにて質問しております)
OpenOCDも使えますよ。OpenOCDの記事はここではなくがじぇるね(https://community-ja.renesas.com/gr_user_forum_japanese/)を参照してください。操作手順についてはここを見ると良いです。https://os.mbed.com/teams/Renesas/wiki/How-to-debug-with-e2-studio今のe² studioはOpenOCDプラグインは入っているので (OpenOCD本体のインストールは必要)、プロジェクトエクスプローラ内でロードモジュールファイル(*.elf)の上で右クリックしコンテクストメニューの「デバッグ」→ GDB OpenOCD Hardware Debugging (DSF) だけで起動できるようになっているので多少ハードルは下がっていると思います。良く分からないノーブランドのCMSIS-DAPでもやったことがありますが動作はしました。設定ファイルの作成は自分でやらないといけないしUSBドライバがPCに認識されずちょっと苦労しましたけど。