フォーラム管理人です。投稿本文中にプログラムを挿入する方法を示します。
本文中にプログラムをそのままコピペして貼り付けることは可能です。
ただし、プログラムの内容によってはシステムが不適切な書込みと判断してしまい、書込みが一般公開されない可能性があります。(システムがどのような判断をしているかは公開されておりませんので不明です。)そのような場合は、以下に示す方法を試してみてください。
<投稿文中にプログラムを挿入する方法>
(1) プログラムをテキストファイルとして準備しておく。
(2) エディタの"Insert"をクリック
(3) 表示される選択肢から”image/video/file”を選択
(4) 表示されるウィンドウ中の”Upload”をクリックして対象のファイルを選択
(5) ”OK”をクリックしてウィンドウを閉じる
(6) 画面には以下のように表示される
(7) "Post"をクリックして投稿を完了すると、書込みは以下のように表示されます。
以上、よろしくお願いします。