Rulzユーザの皆様へ、Rulz管理人です。
本日10:30AMごろから5:30PMごろまで、システムトラブルによりRulzにアクセスできない状況でした。システムが完全復旧したかは未確認なのですが、アクセスおよび書込みができるようになりましたので連絡させて頂きます。ユーザの皆様には大変ご迷惑をお掛けして、申し訳ございませんでした。
以上、よろしくお願いします。
通知メールが送信されるようになりましたので、お知らせします。
かふぇルネトップページに掲載しています「アクセス不具合のお詫び」メッセージが編集できない状況ですので、まずは、ここでお知らせさせて頂きます。(Rulz管理人)