こんにちは、NAKAといいます。C言語基礎を確認させてください。
pow()っていう関数を使うと思うのですが
例えば2^15って0x8000だと思うのですが、実際やってみると0x7FFFになってしまいます。
NAKAさん、こんにちは。Sugachanceです。
NAKAさんの場合、RL78なのかRXなのかRH850なのかはたまた他のやつなのか…分かりませんが、手元のRL78の環境の場合仰るように0x7FFFになりました(intに渡した時)。pow()関数自体、引数も戻値もdouble型ですが、RL78の環境だとdoubleはfloatと同じ4バイト(だった気がするので)そのあたりの精度・切り捨てとキャストの兼ね合いな気がします。
double ans;int ansi;ans = pow(2,15);ansi= pow(2,15);
の結果をウォッチで見てみたらans 3.276798E+004 float(4)ansi 32767 (0x7fff) int(2)
ってなってました。先日、Cに関して素人レベルだと怒られてしまったのでプロレベルの詳しい方の解説が欲しいところです!
doubleのオプションを付けたらans 3.276800000000004E+004 double(8)ansi -32768 (0x8000) int(2)になりました!
Sugachanceさん お久しぶりです。ナカです。いつもありがとうございます。僕も、基礎がないのですぐつまずいちゃいます。
じつは先日までpow関数も知らずに A=2^15;とか書いちゃって「おかしいなあ計算結果が全然ちがう!」とかやってました(*_*)ビルドでエラーが出ないと正しいと思いこんじゃいますね。
NAKAさん、Sugachanceさん、こんにちは。NoMaYです。他の言語のべき乗2項演算子とC言語のべき乗数学関数の違いが認識出来ていないのかなぁ、と思いました。Fortran (参考 www.ile.osaka-u.ac.jp/research/cmp/download/fortran90-text-v4.pdf#page=10) x ** yR (参考 ds.k.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/10/slide-a02.pdf#page=15) x ^ yいろいろまとめhydrocul.github.io/wiki/programming_languages_diff/number/pow.htmlこぼればなしblog.media.teu.ac.jp/2021/08/post-89817a.html数学関数としてのべき乗としては、ググってみたのですが、以下のウェブページを参照してみてはどうかな、と思いました。(CC-RLライブラリでの計算方法はともかくとして、浮動小数点計算をするものである、単純に x を y 回だけ掛け算するものでは無い、というイメージとしてです。)hiroyukichishiro.com/power-and-exponentiation-in-c-language/「自作関数でべき乗の計算」
NAKAさん、こんにちは
RL78とすれば、「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」あたりから確認するものではないでしょうか。
手元の Rev.1.11 (2021.11) 「4. コンパイラ言語仕様」を見ると、int は、2バイトで、先頭1bitが符号ビットなので、正数の最大値は、0x7FFF(32767) となり、多分、丸めでしょう。double → intの丸めが見つからならなかったのですが、正数の最大値かな、と。
この辺は、C言語というより、実装依存かな、と思う次第です。
NoMaYさん、 KatoNaganoさん、Sugachanceさん皆さんありがとうございます。NAKAです。
元々、MicrochipのSAM71V(intは32bit)での疑問で、RL78で確認してもおかしかったので、お聞き致しました。
元々、回路のハード設計出身でソフトは見様見真似でしっかり勉強してないことを反省してます。
こういう場があるのは本当に助かります。
どうも最近ルネサスのエディタの調子が?です。
アルファベット打ってもカタカナになるし、ヘンテコに入力されるし...?((+_+))
NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。それで、どういうことだったのかというのは理解出来た、ですかね?
NoMaYさん、NAKAです。
数学的本質みたいなのは理解できてませんが、教えていただいたページは興味深く見させて頂きました。0.5乗はルートだし、そもそも^はEXORですものね!
VBでは^がべき乗みたいですが、今更なにを!って感じですかね!
ちょっと前まで、switch~caseをselect~caseって打って怒られてました (*_*;諸悪の原因はEXCELかな?
マニュアルを見ると、pow関数は、double を引数にとって、doubleを返します。
戻り値をintに代入しているので、double → intの変換が入ります。
なお、intは、C言語の規則としては、 short ≦ int ≦ long となっていて、16bit CPU以下では、16bitが多く、 32bit以上では、32bitが多いようですが、処理系依存。
あと、RL78だと、レジスタが16bitまでしかないので、double(64bit) 以前に float(32bit)も使いたくない、、というなのが、個人的な気持ち。
Sugachanceさん NAKAです。
>doubleのオプションを付けたら⇒ってどこのオプションでしたっけ? プロパティのコンパイラ・オプションくらいかなと早合点してました。
やっぱり、なんか変です。
pow(2,2)=0x3になっちゃうし
mathfをインクルードたら更におかしなことになりました。
RL78でもRH850でも同じ感じでした。
0.5乗は上手くいく!
やっぱり、変