C言語でべき乗表現

こんにちは、NAKAといいます。

C言語基礎を確認させてください。

pow()っていう関数を使うと思うのですが

例えば2^15って0x8000だと思うのですが、実際やってみると0x7FFFになってしまいます。

Parents
  • NAKAさん、こんにちは。Sugachanceです。

    NAKAさんの場合、RL78なのかRXなのかRH850なのかはたまた他のやつなのか…
    分かりませんが、手元のRL78の環境の場合仰るように0x7FFFになりました(intに渡した時)。

    pow()関数自体、引数も戻値もdouble型ですが、
    RL78の環境だとdoubleはfloatと同じ4バイト(だった気がするので)
    そのあたりの精度・切り捨てとキャストの兼ね合いな気がします。

    double ans;
    int ansi;
    ans = pow(2,15);
    ansi= pow(2,15);

    の結果をウォッチで見てみたら
    ans 3.276798E+004 float(4)
    ansi 32767 (0x7fff) int(2)

    ってなってました。

    先日、Cに関して素人レベルだと怒られてしまったので
    プロレベルの詳しい方の解説が欲しいところです!

  • NAKAさん、こんにちは

    RL78とすれば、
    「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」あたりから確認するものではないでしょうか。

    手元の Rev.1.11 (2021.11) 「4. コンパイラ言語仕様」を見ると、int は、2バイトで、先頭1bitが符号ビットなので、
    正数の最大値は、0x7FFF(32767) となり、多分、丸めでしょう。
    double → intの丸めが見つからならなかったのですが、正数の最大値かな、と。

    この辺は、C言語というより、実装依存かな、と思う次第です。

  • マニュアルを見ると、pow関数は、double を引数にとって、doubleを返します。

    戻り値をintに代入しているので、double → intの変換が入ります。

    なお、intは、C言語の規則としては、 short ≦ int ≦ long となっていて、16bit CPU以下では、16bitが多く、 32bit以上では、32bitが多いようですが、処理系依存。

    あと、RL78だと、レジスタが16bitまでしかないので、double(64bit) 以前に float(32bit)も使いたくない、、というなのが、個人的な気持ち。

Reply
  • マニュアルを見ると、pow関数は、double を引数にとって、doubleを返します。

    戻り値をintに代入しているので、double → intの変換が入ります。

    なお、intは、C言語の規則としては、 short ≦ int ≦ long となっていて、16bit CPU以下では、16bitが多く、 32bit以上では、32bitが多いようですが、処理系依存。

    あと、RL78だと、レジスタが16bitまでしかないので、double(64bit) 以前に float(32bit)も使いたくない、、というなのが、個人的な気持ち。

Children
No Data