[雑談] CAN

CAN関連のポストが結構ありますね。車載関係ですかね?

私はFA関係なんですが、今はEtherCATがほとんどで他のFAネットワークで仕事することがあまりないんです(CANに至ってはEtherCATにおいてのアプリケーション層しか利用しない)。CANを勉強すれば車載関係の仕事も受けられるかしらん?(もしくは転職?)それとも今から車載関係の仕事をするならFlexRay?

Parents
  • shoji Yamamotoさんこんにちは、NAKAといいます。

    FlevRay?5~6年前は熱がありましたが、最近とんと聞かなくなりましたね。欧州どまりで日本では??JasParでまだやってるのかな?これからはEatherかもですね?

  • FlexRayの熱があるときに車載関係の会社にいたんですが、そうですかぁ〜熱が冷めちゃったんですか・・・

  • 制御関連はCANで十分なのでは?スマートフォーンと車とか車に限らず今の流行はワイヤレスだと思います。

    自動車をターゲットにしていないRXでもCAN搭載はあるので、流用は多いのではないでしょうか?マイコンも豊富だし、計測器や解析ツールなども充実しているためと思います。クラスBのJ1850も自動販売機などに多く採用されたらしいですよ。FAとかでも使ったのでは?

    しかし、規格通りのCAN電線は高価なのでなんでもかんでもCANは考えものです。

  • いつもお世話になっております。車屋です。

    私みたいに電気やマイコンに疎い人間から見ると、CANは非常に使いやすいです。

    ノイズにも強く、IDで管理されているメッセージを64bitまとめて送受信できるのがいいですね。(あくまで、UARTしか知らない人間の発言ですが・・・・)

    kijoさんが言われているとおり、計測器や解析ツールの使い勝手がいいのも魅力です。普段は、車両運動制御などの確認で使用しています。

    最近は、通信速度が遅くかんじておりますが・・・

    解析ツールと組み合わせて、簡易的なマイコンのデバッグにも使えるので、重宝しております。

  • CANは人気者ですね。何か工作に応用できないか考えてみようかな。でも、工作だとBLEの方が旬ですよね。

  • shoji Yamamotoさんこんにちは、NAKAです。

    BLEはSPPがサポートされてないので結構面倒ですね。マイコンからのデータをパソコンでモニタしたり、ログするくらいのことでも結構苦労しました。GATTをそのまま扱えるターミナルソフトとかフリーで無いのかな?

  • NAKAさん、開発なんて慣れですよ。

    いろいろネットをグルグル徘徊していてBLEの開発を始めることにしました。

    ここルネサスなんで喧嘩売ってんのか?と突っ込まれそうですが、ホシデンのNordic積んでるBLEモジュールを買いました。mbedってクロス開発環境の準備をせんでよくて楽ですね。流行っているのも頷けました。お家ではちっちゃい上司が私のリソースを管理?しているのでなかなか時間が取れないですが、上司が寝たあとにコソコソ活動しようかと考えています。

  • CANもBLEも触ってみたいと思いつつも全く触っていませんねぇ。

    ちなみに現在は、R8C/3MQを使用したZigBee(というかIEEE802.15.4)の開発で炎上案件の消火がようやく完了したところです。

    暫く無線通信は触りたくないので、CANでもやってみようかな。

    まあ特に用途は無いのですが。必要に駆られないと技術を覚えなくなりつつある…歳かなぁ。

  • つくしさん

    私の場合ですが、若い時って右も左も分かんないからがむしゃらで覚えようとして不必要なことまで覚えようとしましたが、年取ってくると既に知っている知識でどうやって片付けるかという方向へシフトしてしまいます。新しい技術って言ったって過去の技術の延長線上にあるからそれが優れているかどうかの判断も直ぐに出来ますし。若いうちの苦労は何とやら・・・ちなみに新しい技術を真っ先に使いこなせるようになるのは若年者よりある程度、年をとった経験豊富な技術者らしいですよ(すべての人に当てはまるかどうかは知りません。若い頃の修行の成果かと思います)。

    ⇒それにしても昨今の無線技術の物理層はよく分からんです。MIMOとか進歩しすぎです。

    客先指定のデバイスを使うとか受託開発案件ではたまに新しいことやれるんで楽しいかなと思います。

    最近だとRL78を使った開発なんかがそれにあたります。

  • Shoji Yamamotoさん。

    「ちなみに・・・・年をとった経験豊富な技術者らしいですよ」はアマチュア無線で多く感じることです。新しい通信方式や装置などに二文字コールの方々は積極的です。おそらく、新しいものに敏感な部分は永遠に変わらないのかと思います。中堅にコンピュータやデジタルに否定的な方が多いように思います。

    ブルートゥースはポイントtoポイントでマイコンから見ればUARTと差が感じられないと思います。少し話がずれますが、IMSにIEを載せて動かしているアプリケーションを見かけます。IMSのセキュリーティを残して今の人々が慣れているインターフェースに対応しているようです。ユーザーはデータがどこにあるのかをまったく意識していないようです。OSEK-COMなどを使えばCANが使われているのか他の通信が使われているのかを意識し無くてもOKです。いずれにしても、SSとデジタル信号処理が無線通信を大きく変えましたね。新しいものに敏感なOMに出会うと自分も頑張らなくてはと思います。

    雑談と言うことでまとまりのない書き込みをお許しください。

  • こんにちはNAKAです。

    FlexRayに見切りをつけたのか、最近CAN-FDがよく話題に上がります。ルネサスさまでは開発中のRH850/D1Lに搭載されるようですが、どれくらいの時期(2016/2Qor3Q?)に評価できるのでしょう?SpansionやFreescale(NXPに合併されちゃったのかな?半導体の世界も激戦でなにがなんだかよくわかりませんね!!)だと既にデバイスもボードもあるようですが.....。RH850じゃなくてRXとかにのらないかなぁ~。RH850は特定分野向けなので、なかなか入手も難しいものなぁ~。CAN-FDそのものが特定分野向けっぽいので、やっぱりむつかしんだろなぁ~。

Reply
  • こんにちはNAKAです。

    FlexRayに見切りをつけたのか、最近CAN-FDがよく話題に上がります。ルネサスさまでは開発中のRH850/D1Lに搭載されるようですが、どれくらいの時期(2016/2Qor3Q?)に評価できるのでしょう?SpansionやFreescale(NXPに合併されちゃったのかな?半導体の世界も激戦でなにがなんだかよくわかりませんね!!)だと既にデバイスもボードもあるようですが.....。RH850じゃなくてRXとかにのらないかなぁ~。RH850は特定分野向けなので、なかなか入手も難しいものなぁ~。CAN-FDそのものが特定分野向けっぽいので、やっぱりむつかしんだろなぁ~。

Children
  • Bosch的には2020年には車はCAN-FDが主流になるのだとか、、、

    CAN-FDはパケットの途中からボーレートが高速に変化するので、専用の周辺機能を搭載しないと対応できないみたいですね。(単にボーレートを速くすればいいってものではないようです)

    http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/397260/093000013/

  • Boschのロードマップを見ると、やっぱり最終的にはEthernetに纏まるという予想なのかな、と感じますね。T1というのは知らないですが。

    暫くは独自の高信頼システムが搭載されるんでしょうけど、開発予算と工数の関係で共通化が進むのは自然の摂理なのでしょう。

    そして車もウイルスの脅威に脅かされるようになるのかな…

  • 既にIot機器はウイルスの格好の標的になっててて、DOS攻撃の踏み台にされてますからね。

    特に車はセキュリティ対策はしっかりしないとですねー。

  • 2020年頃までには、CAN FDくらい、ひょいひょいと使えないとおマンマの食い上げですね。ステータスが同じ開発中のRH850E1Mが3月より北斗電子さんでは入手可能になってます。(※搭載マイコンはサンプルマイコンです。サンプルマイコンは保証がない為、組込み製品での使用はせずに機能評価のみの用途でご利用下さい。(量産版マイコンとは一部仕様が異なる場合がございます。)の記載がありますが........汗)。RH850D1Lもすでにサンプルデバイスは世の中に出回っていて、評価ボードなんかもあったりするんでしょうか?

  • NAKAといいます。
    最近あっちこっちから「CAN-FD扱えない?」ってうるさいので、RL78/F15+外付けCAN-FDコントローラーでやっちゃいました。でもいちいちSPIでちゅるちゅる読んだり、書いたりするので大丈夫かなぁ?と思うんですがCAN-FDが500Kbps⇒2Mbps設定に対して5MbpsのSPIなら間に合っているんだろうなぁと思ってます。本当はルネサスのマイコンを使ってもっとリーズナブルにつかいたかったんだけど........とりあえず「2020年頃までに...」は達成できました!!
  • NAKA様

    こんにちは。Sugachanceです。
    いつもすごいですね!
    手を出したくてもなかなか出せません;

    CAN-FDは従来CAN-busとは混ぜられないとか
    互換性がないとかそんな話があった気がしますが、実際はどうなんでしょうか??
  • Sugachanceさま いつもお世話になってます、NAKAです。

    アビトーション領域のFDF(FDフォーマットインジケータ)やBRS(ビットレートスイッチ)を入れずにデータ8個だけなら、普通にクラッシックCAN-busに流せますよ。入れちゃえば(CAN-FDフレーム)当然クラッシクCAN側はエラーフレームになっちゃいますけど。
    こんなデータシートにも記載があります。
    「CAN FD プロトコルは、CAN 2.0 メッセージとCAN FD メッセージが同一バス上で混在する事
    を許容するよう定義されています。しかし、これは同一バス上でCAN FD 非対応コントローラ
    とCAN FD 対応コントローラが混在できる事を意味するのではありません。CAN FD 非対応コ
    ントローラは、CAN FD メッセージの受信時にエラーフレームを生成します。」

    >手を出したくてもなかなか出せません;
    わかってしまえば、思ったより簡単でした。最初、メーカのサンプルソフトを見てたんですが、Typedefや共用体、構造体#defineのネストが深すぎて、3日で断念!!結局データシートを穴の開くまで眺めて、0からドライバーを作りました。(所々サンプルを参考にはしましたが)2週間ほど悩みました。汗)カフェるねで聞けないのが何より辛かった!!!

  • NAKA様

    ありがとうございます。
    なるほど!いけるんですね。

    >わかってしまえば、思ったより簡単でした
    M社のチップは手に入りそうだし、今やってるSynergyのもろもろが終わったらやってみようかなぁ・・・
    ちょうど(ようやく)F15も手に入りそうなので^^

    >カフェるねで聞けないのが何より辛かった!!!
    うちのような、「詳しいベテラン社員?なにそれ?空想上の人物?」
    みたいなところだと、Renesas製品だけでも相談できるフォーラムがあるのは
    非常に心強いです(笑)
  • Sugachanceさま NAKAです。
    チップはTI(TCAN4550)、サイプレス(Traveo)、マイクロチップ(MCP2518FD)どこでも手に入りますよ!!
  • NAKA様

    こんにちは、Sugachanceです。
    結構入手性いいんですね。
    詳しくはデータシート見てませんが、
    型番から察するにMCP2515をベースにできそうな気がするのでMCP2517かMCP2518にしようかなと思います^^