すでにあるフォーラムでReplyする時、ファイルを添付する方法を教えてください。
フォーラムへの投稿方法―「かふぇルネ」編には「New_Post」から「OPTION」タブからClick to addをクリックするとありますが、
すでにあるフォーラムにReplyする時にファイルを添付するにはどうするのですか?
チョコです。
画面下の"USE RICH FORMATTING"をクリックするとこの画面になります。
そこで,上の"OPTIONS"をクリックします。
画面上の"OPTIONS"をクリックして,"Browse...”ボタンをクリックして,添付するファイルを指定します。
指定して終わったら,"SAVE"ボタンをクリックします。
画面上の"COMPOSE"ボタンをクリックすると,投稿内容の編集画面に戻るので,
テキストを入力し,最後に画面下の方の"Post"ボタンを押して,投稿します。
イッシーです。
チョコさんありがとうございます。