昨日DevConに参加してきまして、e-AIの体験もしてきました。
残念ながら学習部分までマイコンに実装するのはできないとのことでしたが
推論実行部分をRZやRXだけでなくRL78まで対応するというのが
RL78で強化学習を実現しようと思案している身としては、いいなと思いました。
展示担当の方のお話では、マイコンに適した理論が確立されればハードウェア実装も
行いたいとのことで、DRPも含めて期待してます。
気になったのが、e-AIのソリューションがe2studioにのみ対応という事。
聞いてみましたがCS+への対応は今のところ予定なしとのことです。
e2studioだと準備しやすいからなのか、
今後e2studio強化路線で行くのか、
RZの関係からなのか、
気になるところではあります。
Sugachanceさん
eAIの体験されてきたんですね。
私のイメージだと学習データ=配列変数が書いてあるヘッダーファイルを読み込む程度なのかなーと思っています。なのでCS+でも簡単にインプリできそうな気がします。
学習結果がどんな風になるか楽しみですね^^ 案外とパターンマッチングだったりして、、
Kirin様 仰る通り、生成されたファイルを覗くとディープラーニング用のフレームワークで学習した各ユニットへの入力の重みが、配列形式で収まっているようでした。 これを、用意されたNNのライブラリと合わせて計算しているのだと思われます。 という事で、e2studio上で学習させているわけでもないし、CS+に搭載するのもそんなに難しくないのでは?と思った次第です(^_^;)