DevCon2017でのe-AI

昨日DevConに参加してきまして、e-AIの体験もしてきました。

残念ながら学習部分までマイコンに実装するのはできないとのことでしたが

推論実行部分をRZやRXだけでなくRL78まで対応するというのが

RL78で強化学習を実現しようと思案している身としては、いいなと思いました。

展示担当の方のお話では、マイコンに適した理論が確立されればハードウェア実装も

行いたいとのことで、DRPも含めて期待してます。

 

気になったのが、e-AIのソリューションがe2studioにのみ対応という事。

聞いてみましたがCS+への対応は今のところ予定なしとのことです。

 

e2studioだと準備しやすいからなのか、

今後e2studio強化路線で行くのか、

RZの関係からなのか、

気になるところではあります。

Parents
  • Sugachanceさん、こんにちは。
    DevCon、e-AIワークショップへのご参加、ありがとうございました。

    e-AI用のツールとしては、まずはご提供を開始するにあたり、
    RZ、Renesas Synergy、RX、RL78と幅広いマイコンをサポート
    しているe2 studioをベースとしました。

    CS+の対応については、現時点での計画はありませんが、
    今後、お客様からのご意見を伺いながら検討していきたいと
    考えています。

    なお、RL78をお使いの場合、CS+でCC-RLコンパイラをご使用であれば
    e2 studio環境で学習済みAIをソース/ヘッダファイル等の形式でプロジェクトへ
    登録した後、ルネサス共通プロジェクト形式でプロジェクトファイルを
    保存することで、このプロジェクトをCS+でも読み込めるようになります。
    読み込み後、CS+でAI処理を含むプログラムのビルド/デバッグをできるように
    なります。少し裏技的な使用方法ですが、ご紹介させていただきました。
  • > なお、RL78をお使いの場合、CS+でCC-RLコンパイラをご使用であれば
    ~ 略 ~
    > ビルド/デバッグをできるようになります。

    RL78 で GCC では不可能ということでしょうか?
    RX や ARM で GCC が使えるならば、RL78 ではダメという理屈もないと思いますが。

  • まあ、ルネサスは国内ではがじぇるねを除けば RL78 用の GCC はサポートの関係からかシカトしてる状態なので、その延長で考えれば e-AI での非対応もやむなしかなという気はしますが。
  • fujita nozomuさん、こんにちは。

    いえ、CS+をご使用の場合、e2 studio環境とCS+環境で共通で使用可能なコンパイラは
    CC-RLのみですので、「CC-RLをご使用であれば」と書きました。
    Sugachanceさんの文面から、CS+をご利用と思いましたので。
    GCCが使用できません、という意味で書いたものではありません。
  • > GCCが使用できません、という意味で書いたものではありません。

    ターゲットに RL78 が含まれていて GCC が使用できるのであれば e-AI の Webコンパライラでの GR-KURUMI 等のサポートもあって良い気がしますが、なんか奥歯にものが挟まった感じですね。

Reply
  • > GCCが使用できません、という意味で書いたものではありません。

    ターゲットに RL78 が含まれていて GCC が使用できるのであれば e-AI の Webコンパライラでの GR-KURUMI 等のサポートもあって良い気がしますが、なんか奥歯にものが挟まった感じですね。

Children
No Data