少し前も話題になりましたけど、3ページ目(リプライ45個)ができないと早送りボタンがつかないのはちょっと使いにくいです。
リプライが31個から44個までの状態だと画面を一番下までスクロールしてページをめくって、もう1回画面をスクロールしてもう一度ページをめくらないといけないのは、なにげに大変です。
キャンペーン中なので、各スレッドの投稿数も多くなっていますし^^
Kirin 様
管理人のAyrです。
早送りボタンつけました。ページ数は固定で表示されてしまいますがいかがでしょうか?
Ayrさん ありがとうございます! 欲を言うと、今何ページ目にいるかがわかると助かります。 もしくは1ページだけ前・後ろにページをめくるボタンもあれば^^
それと、画面の一番下にも同じボタンが欲しいです。