こんにちは
デザイナーとエンジニアが融合する EGG Design Project!!
RenesasからのDMでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、プロダクトデザイン科の女子大生が考え試作した製品を紹介しています。良いとおもう試作品に投票もできますよ。
これいいかもと思えるものがあったので私も投票に参加しました!#どれに投票したかは、ナ・イ・ショです(笑)
他に、ワークショップ風景の「ふきだし(女性グループの中で戸惑う男性の気持ち)」がチョット面白かったので気分転換にぜひ見てみてください。
知人の女子美卒の御嬢さんは、就職できないままご結婚されたそうです。工業デザイン界などで女性は厳しいようです。以前のNECの新人研修にPC98によるプログラミングが有ったそうです。女性が作成した簡単な絵を表示するソフトウエアがPC98の付録になったと聞いたことがあります。ラインのスタンプのようなものは圧倒的に女性が強そうです。