こんにちは。NoMaYです。ルネサス ブログ - Renesas Electronics > プレスセンターwww.renesas.com/jp/ja/about/press-center/blog.html本日、まず1つ、以下のエントリが投稿されていました。いつも使っているパワポで組み込みGUI開発!? プログラミング不要のカラーLCD導入「パワポを使えば、C言語が書けなくても簡単にGUI開発が出来てしまうRX65N用の超お手軽ツールの使用レポです」2019年12月6日椿 尚之IoTプロダクトマーケティング部 www.renesas.com/jp/ja/about/press-center/blog/2019/blog20191206.html
こんにちは。NoMaYです。以下のエントリが投稿されていましたので、ちょっとコメントを書いてみました。自動的に管理者の承認待ちキューに入るとのことで、どうなるかな?RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩www.renesas.com/jp/ja/blogs/let-s-get-started-rx-mcu-software-development-first-step-start-e2-studio以下、投稿したコメントです。(すみません、タイトルはメモするのを忘れたので、うろ覚えです。)「TB-RX231のサンプルプログラムをアップデートしないのですか?」こんにちは。RX231の開発環境はRXスマートコンフィグレータに移行していますよ。いまだに旧コード生成機能を紹介するのは良くないと思うのです。TB-RX231のサンプルプログラムをアップデートしませんか?ちなみに、私は、e2 studioではなくて、CS+をお勧めします。e2 studioは初学者向け機能だけを使っているうちは良いのですが、やがて、動かない、動作がおかしい、動作が不安定、といったことに悩まされるようになるからです。確かにCS+は機能は少ないかもしれませんが、変な挙動で悩まされることはe2 studioより格段に少ないですよ。Best regards,NoMaY