こんにちは。NoMaYです。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。どうも車載向けっぽいですが、どんなのを作るのかな、、、ちなみに、(電話会議の音声ですが)柴田CEOの声は、こういう感じなのですね、、、Strategy update ( ↓ RL78 next ? )https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/strategy-update.pdfAutomotive strategy ( ↓ マーケットシェアは30%前後? )https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/automotive-strategy.pdfInfra industrial and iot strategy ( ↓ RZの新シリーズ? )www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/infra_industrial_and_iot_strategy.pdf説明会 - Renesas Electronics > 投資家の皆様へ(IR情報) > IRイベントwww.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/presentation.html2019年12月期 通期決算説明会(2020年2月12日) 説明会音声時間:55分31秒www.renesas.com/about/ir/event/audio/fy2019/2019-q4-presen-audio-ja.mp3
NAKAです。
>少なくとも2chは載せてほしいですが。
最低2chは欲しい!!
こんにちは。NoMaYです。> 12月になっちゃいましたね。発表、あるのかなぁ?、、、RL78 nextの年内発表は無かったですね、、、(さすがに明日発表は無いでしょう、、、)
こんにちは、Sugachanceです。
↓のブログにあった車載事業の顧客価値シリーズ⑨:車載制御アプリケーションにおけるRL78/F1x MCUシリーズの展望 | Renesas
"今後、RL78/F1xの次世代製品を企画検討中です。車載ネットワークのEEアーキテクチャへの変革に伴いローエンド車載制御セグメントにおいても、更なる高速ネットワークへの対応(CAN-FD)、機能安全対応(ISO26262)、セキュリティ対応(ISO21434)が求められており、RL78 MCUは今後も市場トレンドを取り込み進化を続けていきます。"
この辺が来年出てくれればうれしいかな…という感じです。
明日クリスマスプレゼントがあればうれしいですが^^