RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね

こんにちは。NoMaYです。

RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。どうも車載向けっぽいですが、どんなのを作るのかな、、、ちなみに、(電話会議の音声ですが)柴田CEOの声は、こういう感じなのですね、、、

Strategy update ( ↓ RL78 next ? )
https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/strategy-update.pdf


Automotive strategy ( ↓ マーケットシェアは30%前後? )
https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/automotive-strategy.pdf


Infra industrial and iot strategy ( ↓ RZの新シリーズ? )
www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/infra_industrial_and_iot_strategy.pdf


説明会 - Renesas Electronics > 投資家の皆様へ(IR情報) > IRイベント
www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/presentation.html


2019年12月期 通期決算説明会(2020年2月12日) 説明会音声
時間:55分31秒
www.renesas.com/about/ir/event/audio/fy2019/2019-q4-presen-audio-ja.mp3
 

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    RL78/G23のコアはS3のままでしたね。私の予想は大ハズレでした、、、

    SNOOZEモード・シーケンサなるものが追加されたのですね。(CS+ V8.05でSMSアセンブラなるものが一緒にインストールされていて、何だろうと思っていたところでした。) ちなみに、Raspberry Pi Picoマイコン(Cortex-M0+デュアルコア133MHz)にも何かプログラマブルシーケンサが搭載されているらしくて、はやり?とか思ったりとか思わなかったりとか、、、

    ちなみに、このSMSアセンブラのreadmeのpdfを開いて気になったのが、開発ツールとして GCC for Renesas RL78の他にLLVM for Renesas RL78なる表記があったことですね、、、

    C:/Renesas/SMS/doc/SMSASM_readme_j.pdf

    1. はじめに
    SMS アセンブラは、ルネサス製マイコン RL78 上に搭載されるシーケンサ「Snooze Mode Sequencer」(SMS)用のアセンブラです。

    1.1 システム要件
    動作環境は次の通りです。

    1.1.1 PC
    • IBM PC/AT 互換機(Windows® 10, Windows® 8.1)
    • プロセッサ: 1GHz 以上(ハイパースレッディング,マルチコア CPU に対応)
    • メモリ容量: 推奨 2GB 以上。最低 1GB 以上(64 ビット版 Windows では 2G バイト以上)

    1.1.2 開発ツール
    • ルネサスエレクトロニクス製 RL78 用コンパイラ CC-RL
    • LLVM for Renesas RL78
    • GCC for Renesas RL78
    • IAR Embedded Workbench

  • チョコです。

    RenesasのHPのtopページに新着情報として掲載されましたね。

    ここをクリックしたら、RL78のページに飛び、そのページの右側に紹介用の動画等がありました。

    RL78も10周年なんですね。

    RL78/G23は、コード生成ではなく、Smart Configuratorになったようです。

    そのためか、ディレクトリ構成は従来のコード生成と比べて深くなっていますね。どこに何があるか慣れるのが大変そうです。

    まだ確認していませんが、シリアル(特にI2)のAPI がどこまで私のクレーム対応できているかが気になります。

    それと、従来のコード生成がどうなるかも気になります。

    今、この内容に関係したDMが来ましたね。

Reply
  • チョコです。

    RenesasのHPのtopページに新着情報として掲載されましたね。

    ここをクリックしたら、RL78のページに飛び、そのページの右側に紹介用の動画等がありました。

    RL78も10周年なんですね。

    RL78/G23は、コード生成ではなく、Smart Configuratorになったようです。

    そのためか、ディレクトリ構成は従来のコード生成と比べて深くなっていますね。どこに何があるか慣れるのが大変そうです。

    まだ確認していませんが、シリアル(特にI2)のAPI がどこまで私のクレーム対応できているかが気になります。

    それと、従来のコード生成がどうなるかも気になります。

    今、この内容に関係したDMが来ましたね。

Children