こんばんは、Sugachanceです。
かふぇルネ内を検索してみても出てくるように、みなさまは普段、temporarilyを表す変数名や関数名にtmpやtempという文字列を使用されていると思います。PC系のプログラミングではなくマイコンが絡んでくると、温度センサの情報を扱う事もあるかと思いますがtemperatureとの違いを明示的にわけたりされていますでしょうか?・temporarilyはtmp/temperatureはtemp・略さずにtemporarily/temperature と全部書く など…
通常の会社であれば、このあたりルール化されているのだと思いますが、弊社の場合、直接マイコンプログラムで商売をしているような会社ではないのできちっとしたルールがなく、現在検討しているところです…
そもそも、temperatureをtempやtmpなどと略すのは私だけだったり??
Sugachanceさん こんにちはNAKAです。
何の温度かを示すとをデータ名に付加することもありますし、
水温情報:AB_TMP
そのままデータ名にすることもあると思います。
外気温:AMB
吸入空気温度1:THA1
エンジン水温情報:THWX
NAKAさん、おはようございます。Sugachanceです。
ありがとうございます。やはり、使いますよね…
たしかに「何の」温度の変数か明示する方法は良いかもしれません。(tmpはtemporarilyにとっておいて、温度は対象の名前を付ける)
※THはthermalですかね?センサを指してthermocouple?