皆さんこんにちは、fumisと申します。
半導体不足が取り沙汰されるようになって久しいですが、皆さんの会社はいかがですか?弊社では在庫品でやりくりしたり、置き換え品で対応したりしていましたがそれも在庫が尽きてきて、どうしたもんかなといった感じです。
部品は主に電子通販サイトから仕入れている関係で、半導体商社さんとはあまり接点がなく情報に疎いです。IC全般やコネクタ等々の、解消の見通しが立ってきたとかそういった情報ありますか?ネットニュースを見ると、今年も駄目そうという見方が多いみたいですが。
どこの会社も同じかと思いますが、困ったものですね。
NAKAといいます。依然厳しいですね!
在庫のある部品で設計変更したり、評価ボードなどがあるものは、CPUや主要部品を剥がして、試作基板に貼り直したりして対応したりしてます。(~_~;)