こんにちは、NAKAといいます。
表題の件、お試しで使ってみたいんですが、最初に必要なものを整理させてください。1)ソフトTOOL(GreenPAKDesignerV.6.36) > インストール済です。2)開発&書き込みTOOL(SLG4DVK1)
3)デバイス(SLG46620G) >とりあえず手半田つけできそうなTSSOP-20品4)デバイス用ソケット(SLG46620G-SKT)でよろしいでしょうか?
それともう一つ質問ですが、同じTSSOP-20パッケージのSLG46620GのソケットはSLG46620G-SKTという型式のようですが、上記SLG46826G-SKTと互換性はないのでしょうか?
デバイス毎にソケットを用意する必要があるということですか?他のQFNパッケージとかも!!
こんにちは!
必要なものは記載いただいたもので問題ないです!
ちなみにソケットは同じパッケージであれば動作しました!
SLG46620VとSLG46533Vであれば互換性がありました。