Go Configure™︎ Software Hubについて

教えて下さい

GreenPAKを開発ボードで動作させる場合に、入力信号を別のGreenPAKの

開発ボードで作成して動かしたいが、うまくGUI(Go Configure Software Hub)が

動きません、ご経験がある方お教え下さい

  • 別のGreenPAKの開発ボードということですが、開発ボードは通常SLG4DVKADVまたはSLG4DVKDIPのどちらかだと思います。開発ボードで動かすということは、Emulationということでしょうか?そうでしたら、Debugボタンを押してEmulationのプラットホーム(上記2つの開発ボードのいずれか)を選択していただいて、画面上で入力端子にSignal Generatorなどを接続して動かして頂くことになります。

    いかがでしょうか?

  • こんにちはY_Murataさん、説明不足ですいません、1つのPCにSLG4DVKADVを2つ接続して、同時にEmukationしたいがうまく動きませんでした、そもそもこの様な使用方法が許されているかも分かっておりません

  • Masa1さん、残念ながら、一台のPCから制御できる開発ボードは1枚だけとなっています。同時に2枚を動かすことはできない仕様です。よろしくお願い致します。

  • Y_Murataさん有難う御座います、同時に2枚動かすことができない仕様なのですね、PC2台で確認します、ご助言いただき有難う御座いました