こんにちは。
GPAKで24Vのステッピングモーターを駆動する事は可能でしょうか?
デザイン例などあれば示していただけると助かります。
すみません!『HVPAK プログラマブル混合信号マトリクス、最大 26.4 V の動作電圧、出力あたり最大 3 A の電流』とあったので使えるのかなあと思いました。
こんにちは、NAKAといいます。使ったことないので?ですが、こんな感じはダメですか?
AN-CM-295 Stepper Motor Driver (renesas.com)
NAKAさん
返信ありがとうございます!
こちらは12Vの場合のアプリケーションノートかと思います。
今回は気になっているのは24Vなので実際のところSLG47115を2個つかって駆動する形と予想しています。
いえいえ。こちらはSLG47115の耐圧で、紹介いただいたANで使われているのはSL47105(耐圧13.2V)ですね。