GreebPAKの興味本位の質問です。

おはようございます。NAKAといいます。

2電源仕様のGreenPAKは端子接続するだけで、簡単にレベルシフトができるとのことですが、

VDD=5[V] VDD2=3.3[V]とかして、両方の端子をDigital input/output①に設定し、端子の入出力を接続②した場合、

誤って両方の端子に5[V] と 3.3[V]をかけてしまった場合、どうなるのでしょうか?

デバイスが壊れてしまうのでしょうか?

Parents
  • NAKAさん、こんにちは!
    Digital input/outputはOE(Output Enable)ピンのH/LでInput/Outputの切り替えを可能にする設定です。

    回路②の各端子はOEピンが未接続のため入力端子になっています。そのため、入力信号は端子の外部まで伝わらないので問題にはなりません。

    補足ですが、OEピンを使ってPIN18(入力)→PIN6(出力)、PIN6(入力)→PIN18(出力)とレベルシフトの方向をコントロールできる回路を組むことができます。

Reply
  • NAKAさん、こんにちは!
    Digital input/outputはOE(Output Enable)ピンのH/LでInput/Outputの切り替えを可能にする設定です。

    回路②の各端子はOEピンが未接続のため入力端子になっています。そのため、入力信号は端子の外部まで伝わらないので問題にはなりません。

    補足ですが、OEピンを使ってPIN18(入力)→PIN6(出力)、PIN6(入力)→PIN18(出力)とレベルシフトの方向をコントロールできる回路を組むことができます。

Children
  • yusukeさま ご回答ありがとうございます。 NAKAです!
    なるほど!!納得いたしました!OEピンでの入出力制御も理解いたしました。

    P.S.
    先日、ビデオの同期信号作成に早速GreenPAK活用できました!結構動作が早くて感動しました。数nsのパルス幅を捉えらる!初段にトランジスタ入れたら、OFF時間が遅くてHeavy multiplication xなのに、内部でインバータ入れたら動作した!!ん~感動!!!!