こんにちはNAKAといいます。
RH850F1KM-S4のECUボードでデバッグ中に、オシロの先で誤って触り、電源などを不安定にさせてしまった場合
デバッグ停止を押しても(下記①)
CS+の強制終了しても(下記②)
どうにもならなくなってしまいます。
仕方なく、ボードの電源を切断し、エミュレータを外し、WinからCS+を強制終了させてから、再度起動しています。
簡易に復帰できる方法はありませんでしょうか?
記①
記②
チョコです。
そんな都合のいい方法はないと思います。
正常な状態ではないので、デバイスの内部がどんな状態になっているかは全く分かりません。
その状態で続けても意味はないので、あきらめてボードの電源の切断やCS+の終了してください。
別のデバイスですが、同じようなことが起こったのですが、リセットだけで起動したそうですが、
レジスタの書き換えが全く出来なきなっていて、結局電源を入れなおすしかなかったとの話を
聞いたことがあります。
以上
チョコ先生! おはようございます。NAKAです!
あははっ! ですよねぇ~。
RLとかRXとかでも、よく変なとこ触っちゃってますが、なんかRHだけ特に敏感な気がします。
他のマイコンであんまり気にしたことなかったんですけどね! エミュレータの接続もおかしくなっちゃってUSB抜き差ししないといけないし、再起動が結構めんどくさいのでお聞きしました!(^_^;)
ありがとうございました。