CAN Tx2本とトランシーバー1個を接続

マイコン:RH850/F1L

F1Lを2個使用しています。※以降F1L①、F1L②とします。

 

基板部品点数を減らす為、F1L①のCAN txと、F1L②のCAN txを繋げて、

1個のトランシーバーに接続したいと考えています。

※rxも同様です。

この様な使用方法は出来るものなのでしょうか?

 

■イメージ

 F1L① CAN tx---------+

                           |

                           +--------- トランシーバー

                           |

 F1L② CAN tx---------+   

 

CANと回路知識に乏しく…どなたかご教示下さい

Parents
  • Ayrです。

    すみません、CANの一般論の話題まではお止めませんが車載用の製品に関しましては特別管理になっておりますのでこの場では技術資料の提示などできない等がございますので早めに一言入れるようにさせていただいております。
  • Ayr様

    便乗しつつ質問させていただきます。
    本件のような、製品は議論禁止でも内容的には一般論という場合、
    editでRH850/F1Lを他のCAN搭載マイコンに書き直して議論を継続というのは
    ルール上よろしいのでしょうか(新規に立てるべきでしょうか)。

    本件の場合は端子の内部構造も違ってくるのでしょうし、
    難しいでしょうけども。
  • Sugachance 様
    一般論や他のマイコンで話を続けるのであければここで論議されてもいいですし。別のスレッドで論議してもかまいませんが、お問い合わせされた方の解決が第一なので状況推移は見ております。
Reply
  • Sugachance 様
    一般論や他のマイコンで話を続けるのであければここで論議されてもいいですし。別のスレッドで論議してもかまいませんが、お問い合わせされた方の解決が第一なので状況推移は見ております。
Children