このたびはお世話になります。
H8S/2638のHCANについてご教授いただければ幸いです。
HCAN0は問題なく動作している状況で、HCAN1も使いたいと思っています。
HCAN0と同様に、HCAN1のモジュールストップを解除(レジスタの2bit目を0)すると
ソフトが停止しているように見えます。
モジュールストップレジスタの2bit目を1にするとソフトは停止しません。
HCAN1のモジュールストップを解除すると何か問題があるように見えています。
(HCAN0をストップ状態にして、HCAN1だけ解除してもも同じ状況でした)
何か制約などあるのでしょうか。
(H8S/2635はリザーブビットのようですが、CPUの刻印は間違いなく2638)
また、同じ様なことを経験された方はいらっしゃらないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。