お疲れ様です。
今、スイング式LED残像装置を開発しております。
手動でスイングする時に、低速の場合文字消えがどうしても改善されません。
トリガーは加速度センサーで、中間点で速度をモニターして、スイング速度に
対応した制御をしておりますが、どうしても低速のみ文字消えが発生します。
マイコンの選定が悪いでしょうか?
よろしくお願いします。
るるさん 加速度センサの分解能が低くて、遅い場合に加速度がノイズに埋もれているとか? ちなみに加速度センサーとの接続はA/Dでしょうか? シリアル通信でしょうか?
るるさん
シリアルなら加速度センサーの性能によりそうですね。
ちなみにトリパタイトグラフを見ていただくと(加速度と速度の関係に注目!)バーサライターの移動距離が一定なら、加速度はバーサライターの移動速度の二乗倍になります。例えば、0.3秒で振った時と、3秒かけて振った時では、加速度の違いは100倍です。それだけの感度が加速度センサーにあるかがポイントになってくるかと思います。