USB device 名前とローダー

はじめまして seto と申します 

 製品の調査試験など 行っています 

 R-Car 搭載 機器を USB接続し 

 ubuntu で見えている、 取外し可能デバイス や /dev/serial/py-id の名前に 

 *USB_Downloader* が あり、login や usb devices を試しています 

R-Car H3 MCU機能で USBダウンロード機能を 使用する場合 

どのような ツールが あるか、お聞きしたい、 FW OS 依存は ありますが 

   ここは 覗いています  https://elinux.org/R-Car

Parents
  • setoさん、
    かふぇルネ管理人です。

    setoさんの質問に回答できるユーザさんがおられないようです。

    >R-Car H3 MCU機能で USBダウンロード機能を 使用する場合どのような ツールが あるか
    ルネサス製のツールに関してならば、ルネサス技術問合せで何か回答がもらえるのではないでしょうか。以下のURLから問合せてみてください。

    ja-support.renesas.com/dashboard
  • フォロー ありがとうございます。 

    こちらで 時間をかけ、分厚い 資料を 読み、最初の投稿から 
     だいぶ boot 周りが 多少 理解できた 状況です。 
    この項目は close で お願いします。  ありがとうございました。
Reply
  • フォロー ありがとうございます。 

    こちらで 時間をかけ、分厚い 資料を 読み、最初の投稿から 
     だいぶ boot 周りが 多少 理解できた 状況です。 
    この項目は close で お願いします。  ありがとうございました。
Children
No Data